来源:安防知识网
时间:2013-07-26
电子设备的发展无疑都是朝集成化方向发展,而且这种发展趋势将会越来越明显,无线移动电话、数码音视频随身听、数码相机、游戏机、导航设备。就等同于我们现在的手机。对于一般的功能性需求,我们通过设备和功能的集成就可以实现。也是占市场80%以上的普通需求,将在不断推陈出新的集成设备中得以满足,各个电子行业都是如此,手机数码、IT智能、家电。
毫无疑问,林林总总的一体机将迅速地冲击的各个市场,电子设备也将会变得越来越简单。相对传统安防行业来说,你必须找多家硬件设备,多家的软件设备,甚至你可能需要SDK进行第二次开发来集成这些设备或系统,这属于一个相当专业的行业,而这与日益发展的商业性需求产生了供求矛盾。这在银行、电信、公安等大型的政府或者事业单位可以实现这种专业性安防布署,而对普通的商业性安防需求,从一栋楼到一个店铺,这种传统模式是难以满足的。当然,我们理解的安防也不仅仅是几个摄像头加一台DVR能解决这么简单。商业化,我们就必须做到设备使用的简单性、维护成本的合理性和购买的方便性,也就是4Cs营销组合的转变,产品(Production)向顾客(Consumer)转变,价格(Price)向成本(Cost)转变,分销渠道(Place)向方便(Convenience)转变,促销(Promotion)向沟通(Communication)转变。安防行业的发展是离不开安防集成商,我们现在以NSR(安防一体机)的出现和功能来分析安防集成商未来的发展趋势。
图1集成化与市场规律的演变
NSR(安防一体机)的嵌入式集成功能,就是把软硬件集成起来,以一个设备、一个系统来实现多个设备、多个系统的功能。一直以来,安防集成商就是在做这个事儿,要找不同功能的硬件前后端设备和各种相应的软件,不仅考虑它们如何集中管理,还必须测试它们相互的兼容性,这无疑是他们的主要功能。而NSR(安防一体机)作为一个集中统一控制设备,已经解决软硬件核心的问题,你只需按控制设备要求选购标准化的前后端产品即可。集成化功能不需要安防集成商做复杂的测试和组装,变成了按要求选购、连接设备,对于安防集成商的要求更减化了。
NSR(安防一体机)采用完全标准化的接口,兼容性强,不存在选购指定产品。用户很容易购买到标准设备,这就增加了产品分销渠道的便利性和透明化。传统的安防集成商往往会指定产品,完全不顾及系统设备的整体成本给用户带来的压力,而且这种方式透明度也相当低。也就是说用户花相当高的成本获取较低的使用权益,性价比完全失衡,这也不符合市场的价值规律。从某种程度上来说,NSR(安防一体机)消除了市场中的不公平因素。市场价值规律必然要求,标准化集成控制设备的出现来引导市场往良性的方向发展。安防集成商通过信息沟通的不完全性来获取的只是短期暴利,市场的规范和产品的更新必然会消除这些影响发展的不良因素。
图2音视频输入/输出端口报警/门禁输入/输出端口
NSR(安防一体机)在硬件设备的连接上采用直插式,无需要中间转换及连接设备,直接连接。在项目的具体安装施工过程中,可同时连接监控摄像机、红外探头、对射、读卡器、电锁、门磁等多种设备,只需要拨线钳、螺丝刀就将外接设备与主控设备接好。NSR(安防一体机)可直接安装在前端,这就降低了布线的难度,不需要考虑不同的设备接入不同的控制器,甚至走不同的线路。前后端设备可完全统一走线方式,直接连接到同一个设备,布线相当简单。在设备的实际安装过程中,不需要施工人员有多高的专业素质,只需要简单布线即可完成。而安防专业布线是安防集成工程商的另一项重要功能,大量的耗材采购,包括线材、转接设备,也使用成本陡然上升,这无疑增加了用户费用上的负担。
减少系统设备的使用和维护成本,是NSR(安防一体机)的软硬件集成化特点,结合上位统一安全管理软件平台NSM的集中统一管理优势,将数据、设备、系统统一管理。用户只需操作一个平台,对视频、门禁、报警、考勤、巡更、访客多个子模块进行管理。不需要多个人员管理多个系统,有效降低系统的使用成本。由于是统一的一个系统,一种控制设备,一旦设备出现问题,比较容易检测。不需要支付昂贵的上门服务费,自己的管理人员就可以对系统进行初步检测,对出现问题的设备直接返厂维修或更换,也就不会出现多厂家设备检测互相推诿的问题。从某种程度上说,上门服务,特别是在保修期外的服务,是安防集成商另一创收的重要来源之一。
从以上四个方面不难看出,软硬件集成系统的出现必然对安防集成商的造成重大的影响,NSR(安防一体机)的出现让安防变得更简单、更容易,这就促使安防集成商的转变。一部分逐步走向专业化路线,另一部分在商业化过程中的作用也会大大降低,慢慢演化成安装工程商。在接下来的安防行业市场,企业为满足大量的民用、商用安全需求是必衍生大小的集成设备,市场需求将进一步细化。相对而言,产品的集成化、成本的透明化、市场的扁平化,也提前结束中间商凭借信息的不对称性获取暴利的时代。安防市场本身需要的是一个良好的促动机制,安防集成商在行业、标准不统一的发展初期为系统设备之间的连接和整合做出了贡献,但在这个大整合、广集成的发展阶段,他们已经阻碍了市场的良性发展,NSR(安防一体机)促动其重新洗牌这是市场发展的必然规律。
安防市场是有他自身的发展规律,不会因为市场表面上很混乱,而停止其发展。安防集成商只是作为这市场中的一个链条,他的发展具有阶段性,转化是市场发展的必然结果。NSR(安防一体机)让安防变得更简单,它仅仅是顺应了这一市场规律,其出现只是市场变化前的一个警示。我们期待着安防集成商能在市场、技术、产品标准化的今天把握发展的方向,在新的发展阶段获取自己新的市场地位。