• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

探苹果Lightning 底座线缆之谜,冲击力不输于四块芯片

来源:我爱方案网
时间:2013-07-26

分享至:

【导读】对于苹果或是其他的电子产品大家似乎都只是在分析拆解它的芯片部分,而此次不同时大家对苹果的 Lightning 底座线缆也突然感兴趣了。鉴于此,这里为大家详细的介绍一下苹果Lightning 底座线缆内部藏有如何的谜,相信大家会发现它绝不亚于四块芯片带给大家的冲击力。

通常来说,我们只分析电子产品的芯片,比如 iPhone 5,但鉴于大家对苹果的 Lightning 底座线缆那么感兴趣,今天为大家解开 Lightning 底座线缆之谜,探探这小东西内部都藏了些什么秘密。

苹果Lightning底座线缆解构

众所周知,IOS7系统增加了检测非原装系统的程序,而我们从技术角落发现的问题,远远比这个更恐怖,以下是Lightning连接线的工作原理:

Lightning 的确内置了四块芯片,还包括一些无源器件。其中两块芯片非常简单,只不过是两个晶体管罢了。第三个是NXP NX20P3。但是第四个就让人感兴趣多了,那是一块德州仪器的芯片。

图中小板的正中央位置置就是德州仪器的芯片,上面印着“BQ2025”,但是这个零件号码并不是德州仪器公布的。德州仪器网站公布过 BQ2022, BQ2023, BQ2024, 和 BQ2026。这四种芯片均为电池电量计,其中三种是 EPROM 系列的,另外一种是电池电量监视 IC。

技术检测:破解了IOS7的BUG

我尝试着从3家宣称已经破解了IOS7的厂家处(出于商业隐私,在此就不公布厂家名称),匿名要了样品,经技术检测,发现分别有以下BUG:

1、先插手机端,提示:此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此iphone可靠的工作。

2、只插手机端,不带电的情况下,IOS7会自动检测,并提示:此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此iphone可靠的工作。

3、先插上适配器,再连接手机,通过恒流恒压设备检测,电流只有0.05A~0.1A电流。(正常工作在1A左右电流)

4、当手机在0%电量关机状态下,手机无法通过充电开机。

5、当手机电量5%~15%时,系统启动时时对码,当对码(解密过程)未通过,系统自动切断充电或数据传输。

6、当手机电量70%~80%时,系统启动时时对码,当对码(解密过程)未通过,系统自动切断充电或数据传输。

7、IOS6、IOS5等低版本的手机,不能正常兼容充电。

8、在充电过程中,对码程序未通过,导致手机死机,重起之后还是无法正常使用,只能重新连接原装数据线,死机状态才能恢复正常。

但是这四种芯片有一个共同的特征:都使用了单线 SDQ 接口(这是德州仪器专利的串口通讯协议),都拥有一些基本的安全功能,譬如 CRC 的生成。根据这些信息,Chipworks 猜测 BQ2025 也内置了这些安全技术,也很有可能使用了 SDQ 接口。





继续研究 BQ2025,发现芯片左上角的地方有一块数字逻辑板,包括大约 5000 个逻辑门。芯片上还包括了 EPROM (一种具有可擦除功能,擦除后即可进行再编程的 ROM 内存),大约有 64 或 128 位的存储容量。芯片还包括一些大的驱动晶体管,少量模拟电路,和相当一部分的电容。基本上一块串口通讯芯片有的组件都包括了,还包括一些简单的安全功能。

小小逻辑主板,大大芯片世界

IOS7充电功能就靠它来控制,确切的说,真正起安全控制作用的并非这个芯片,而是芯片里面写的安全控制程序,其对码(解密)过程,可以媲美SONY笔记本时时对码的加密程序,一旦检测到非原装线,则立即断开充电,不工作。

剩下的三个芯片解构图:





标签 晶体管 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻