来源:ofweek
时间:2013-07-25
x86阵营的低功耗战幕刚刚揭开,在移动市场占据绝对优势的 ARM 又对低功耗服务器投出了橄榄枝,64位ARM架构 服务器芯片 “西雅图”使得ARM一下成为了服务器领域的宠儿。
ARM投递橄榄枝
分析公司Endpoint Technology的总裁Roger Kay认为:“ARM还没有对64位支持,这是为什么他们还不能处理普遍需求的计算。”如果ARM想要进入x86占据的市场,能量和性能必须注意。Intel仍然占据高性能,但是ARM则在能耗方面突出。
目前,采购基于ARM芯片的服务器用户还不是很多,但是ARM即将发布的64位处理器是很值得业界注意的,HP在Project Moonshot发布的产品中,公司首要任务是开发低耗服务器,使用Intel基于Atom的芯片。Atom芯片如今主要用在上网本、智能机和笔记本电脑中。
德国软件商Global Infinipool GmbH的主管Martin Scholl认为,出于对低消耗和高扩展性的追求,他们选择使用这种芯片。现在制冷和能耗变得更加贵,数据中心管理人迫于压力,必须找到更低能耗的解决方案来提升容量需求。他说:“我们还没有实测,但是我预计很容易可以提升90%能效。”
ARM在扩展性方面还是具有很强的互补性的,如果服务器厂商能够处理好这点对于公司产品的发展确实是一个很好的契机和推动力,比如像Amazon和Google这种公司的应用,如果使用了ARM服务器的话将会给公司的产品以及应用带来很大益处。
目前服务器领域还是由传统的X86平台主宰,但是随着企业和用户低成本和低功耗意识的增强,服务器供应商就会考虑去同时涉足这两个阵营的市场,那时也就是ARM迎来巨大市场份额的时候。