来源:证券时报
时间:2013-07-25
ARM是全球知名的移动芯片设计方案提供商,其为美国 苹果 (440.51,21.52,5.14%) 公司的智能手机和平板电脑提供处理器芯片设计方案。
数据显示,受益于智能手机和移动互联行业的快速增长,二季度,ARM的处理器芯片特许权收入同比增长31%至1.026亿英镑,约占该公司总营收的39%。当季,ARM的税前利润和每股收益水平分别同比增长30%和37%。
该公司还表示,将会在10月4日向公司股东进行半年度派息,派息水平为每股2.1便士,较去年的每股1.67便士大幅增长26%。(据新华社电)