来源:EEWORLD
时间:2013-07-25
日前,又有一款便携Geek开发板问世,不过与之前采用MCU/SoC等不同,这是一款采用FPGA设计的开发板,而其受众群也不像过去硬件开源产品一样,这款被称为Epiphany的个人超级计算机,售价定在了99美元,可以应用于各种计算密集型场合,包括医疗、汽车、工业、机器视觉等等。
我们先来看看开发板的具体参数指标:
Zynq-7020双核ARM A9处理器
Epiphany多核加速处理器(支持16或64核并行计算)
1GB SDRAM
MicroSD卡槽
USB 2.0
四个扩展链接器
千兆以太网
HDMI
开源Epiphany开发工具,包括C compiler,多核debugger,Eclipse IDC,OpenCL SDK以及库
尺寸为:3.4” x 2.1”(信用卡大小)
起始售价99美金。
起初,Epiphany的创始人Andreas Olofsson创建Adapteva公司,就是想用FPGA做原型验证加速平台,据称通过这一平台,可以使RTL到GDSII的实现时间压缩到6周内,该平台被命名为Epiphany。
现在,Epiphany推出了第III IV代产品,Andreas觉得现在这一平台不光是只面向原型验证这一狭窄市场,而是应该面向更广阔的个人开发者。
毋庸置疑的是,采用ARM+FPGA架构的 ZYNQ 的处理能力非凡,功耗2W时就可产生100Gflops的运算能力,性能是其他开源硬件的50-100倍。
信用卡大小的Epiphany