来源:雷锋网
时间:2013-07-24
上周三星宣传新SSD产品的时候来了一句经典的广告语 “给每一个用户准备的SSD”,固态硬盘(SSD)一直被视为传统硬盘(HDD)的继承人,有望为PC用户带来革命性的体验,并显著提高速度和可靠性。但我们意识到三星若想把SSD推向字面上的“每个人”,还需要扫除很多障碍,比如障碍之一——硬盘供应商可没这么说!
磁性硬盘到固态存储的必然过渡已经叫嚣了好几年了,基于闪存的SSD价格也因为摩尔定律在不断下降,而近年SSD的进展就是苹果的使用。
价格是个问题
普通硬盘跟SSD直面比较的话,可能缺乏竞争力,但因为廉价而一直深受PC厂商的青睐,因为每GB SSD的价格和每GB普通硬盘的价格差距有点大,三星新EVO线和Crucial的M500系列可提供高达1TB的容量,每GB也便宜至63美分,但价格仍然是的鸿沟,而OEM厂商们对此是非常敏感的。
另外,在线服务比如Dropbox和Netflix这些给本地存储分担了不少存储需求,比如像Spotify, Google Music, Amazon Cloud Player这些东西会给你在线存储音乐。 所以如果你非得在大HDD、大噪音、大热量和小SSD、更流畅之间选择的话,随着时间的推移,后者可能越来越可取。
PC Magazine的Joel Santo Domingo强烈赞同这个观点,他认为移动设备让用户习惯了快速读取和快速启动,这两点也是SSD直接的优势。从这点看,64GB的闪存SSD和320GB硬盘在性能上可以媲美。但是业内预测直到2014年底我们不会看到大规模的HDD被取代。
SSD电脑不好卖
从桌面电脑的角度出发,大容量硬盘是个好卖点,相比存储性能更快,更多的人选择的是大容量。即使苹果率先在其所有笔记本、PC产品中使用SSD,不过问题是Mac电脑从来没打算要面向大众市场,三星的广告词更像是一个愿景而非事实。它表示2013年卖掉的具SSD特点的笔记本只占10%,这个比例相比预期偏低,其营销副总裁表示2015年和2016年有望达到30%的比例。
便宜的PC厂商从来没有担心过SSD更换的问题
SSD应该是每个人都使用的,相比传统硬盘,在技术上、实用上都有很大的提高,不过目前的现状是价格降得还不够快,PC制造商没有像三星那样勇于扎根闪存硬盘的勇气。
终端用户没法体会它的好处,只知道SSD终将要取代普通硬盘,但只是在未来。那要多久才能到达那个时间呢,会不会在SSD完全来到之前,有个混合SSD/HDD硬盘来作为过渡期呢?这个不知道,但是完全过渡可能需要3到4年。
后,便宜的PC厂商从来没有担心过SSD更换的问题,因为Chromebooks、因为平板,它们正在不断地失去市场份额,而那些愿意使用SSD的,是那些瞄准中高端PC市场的,这些可能把SSD推向大众。