来源:华强电子网
时间:2012-03-20
据悉宁波佰仕电器有限公司成为全球首家通过“欧盟非定向家用灯5级生态设计 (Stage 5 of the EU Ecodesign requirements for non-directional household lamps) ”要求的CFL制造商,该要求将于2013年9月1日起生效。宁波佰仕所有紧凑型荧光灯均采用恩智浦的高能效CFL驱动器IC。宁波佰仕的T42U非调光CFL采用基于GreenChip™技术的恩智浦UBA2211驱动器,顺利通过认证,达到并超越了欧盟生态设计要求 (5级) 的第二功能等级,其中包括更长的使用寿命,极高的开关周期,以及故障前的流明维持。
除了向整个亚洲的零售商供货以外,宁波佰仕目前还向欧洲和北美的大型连锁零售企业提供LED灯和荧光灯,其中包括法国的家乐福、德国的Aldi和Lidl等等。
恩智浦半导体副总裁兼电源和照明解决方案部产品线总经理Stephane Curral表示:“对于宁波佰仕获得5级认证,我们表示祝贺。同时我们也非常高兴,因为恩智浦GreenChip CFL驱动器是获得认证不可分割的一部分。恩智浦在设计CFL驱动器IC时专门考虑了为严格的规格要求,因为我们坚信,节能灯的消费者们应当获得好的照明体验。通过与像宁波佰仕一样的关键客户合作,我们以实际行动证明了采用GreenChip技术的荧光灯完全能够达到这些规格的要求,并可以极大地提高产品质量、延长产品使用寿命。”
虽然CFL紧凑型荧光灯可以节省大量能源,但是许多消费者都知道,并非所有CFL都是相同的。 高品质荧光灯的使用寿命相当于低端荧光灯的两倍甚至更长——因而从长远来看,具有显著的成本优势。高品质CFL还在环保方面具有更加出色的表现,因为它们可以减少浪费,”宁波佰仕电器有限公司总裁张立强先生说道,“目前,欧盟针对紧凑型荧光灯的质量、性能和寿命推出了十分严苛的要求。能为全球客户提供5级认证节能灯产品,这令我们深感荣幸。”
恩智浦UBA2211系列拥有完全集成的CFL驱动器和电流控制型预热功能,有利于促进紧凑型荧光灯设计,实现高效电源转换,以及延长CFL使用寿命 (12,000 - 15,000小时)。UBA2211系列旨在为各种荧光灯管和市电电压提供方便的照明负载集成,其具有极小的尺寸,可以为制造商节省大量的原始物料成本 (BoM),为高品质CFL的批量生产创造了条件。