来源:中国电子网
时间:2013-07-24
ARM Cortex-A 系列处理器一般分为低、中和高性能三个性能层级。高阶处理器可实现化性能,而低阶处理器则在一定的性能级强调化功效,但均支援「big.LITTLE」架构以及异质多核心处理。
以32位元处理器架构来看,ARM 分别提供了 A7 、 A12 与 A15 处理器,而64位元架构则有 Cortex-A57 ,高功效处理器则是 Cortex-A53 。
这是否意味着市场可预期ARM将推出一系列 Cortex-A5X 系列中阶元件?根据我近遇到的ARM主管表示该公司将持绩积极部署,但ARM将开始建置big-medium-little处理器核心策略吗?或许短期来看并非如此。
但从ARM工程师近的产品现场展示来看,根据工作负载与建置的不同, Cortex-A7 与 A15 所表现出来的相对性能差异约在2-3倍之间。从下图来看,如果 Cortex-A7 的确仅占约1/4或1/5的晶片面积,仅消耗约1/4或1/5的功耗,那么事情将会变得十分有趣。
随着时间的推移,制程技术与架构的进展,处理器核心性能持续提升。(来源:ARM)
值得注意的是,采用面积与功耗更高5倍的 Cortex-A15 ,相当于 Cortex-A7约2-3倍的性能。那么,为什么不用四颗 Cortex-A7 核心来取代 Cortex-A15 呢?不就能够在相同的功耗与晶片面积上实现更多原始性能吗?
当然,其原因在于只考虑到了单一执行绪,但不能忽略多核心 SoC 架构的影响。
当我与ARM应用处理器产品行销副总裁Nandan Nayampally讨论这一点观察时,他说:「没错,针对多执行绪应用,4颗A7可实现较单一A15更高性能,但在行动应用中,单一执行绪的峰值性能更为重要。」一语道出了重点。
但Nandan Nayampally也坦承,精简型“LITTLE”核心在未来的SoC扮演至关重要的角色。他承认有些SoC可能相当依赖于“LITTLE”核心,「因此,你将会看到连网SoC可能采用 A15 或 A57 以及许多的 A7 或 A53 。接着这将进一步转变成采用 A7 / A12 / A15 以及其它资源,再经由作业系统进行分配。」