来源:电子工程网
时间:2013-07-24
作者: 邵乐峰
光传送网是提供高效基于云的服务至关重要的基础网络。无线数据流量持续增长以及因数据中心的部署而导致广域网流量的三倍增长,推动了业界对 100G 连接的需求,以便汇聚来自城域网边缘10G端口的增长。为了充分体现100G网络的价值,运营商们设计的传送基础设施都考虑到在不中断网络流量的前提下,如何实现动态的带宽分配,分配粒度从100Gbps 到1Gbps不等,从而“虚拟化” 光网 络带宽。 PMC公司通信产品事业部营销及应用副总裁Babak Samimi认为,目前网络层面的挑战来自三个方面:一是通过 OTN ODUflex做到带宽从1G-100G完全的动态灵活分配;二是要实现SDN就要有通用的硬件结构,能够做到一块板卡支持多种速率、多种应用带宽的共享;三是要支持分组增强型P-OTN的概念,也就是同时支持“PTN和OTN”技术。 “传统点对点OTN Transponder的100G业务几年前就出现了,但它的弊端在于是刚性的”。Babak Samimi解释说,由于缺乏1G的OTN复用粒度,无法高效地将这些业务映射到100G,不能满足当今云计算、移动互联这些以分组业务为主的行业需求,因为这些需求是“弹性的、突发的、动态的”。因此,如何在100G资源中实现灵活带宽分配、形成一种虚拟化的资源,充分释放100G的带宽价值,就成为运营商为迫切的需求之一。 为支持大数据时代,全球范围内新的光网络基础设施投资正方兴未艾。早在2011年,英国电信就开始采用Ciena的6500 P-OTN设备扩展21CN;2012年,阿尔卡特朗讯全新光子业务引擎(PSE)、Ciena第3代100G光网络解决方案相继问世。同年底,中国移动启动了100G OTN的设备招标,华为也顺势于今年2月推出交换容量的多业务城域OTN平台OSN 1800 V。 数据显示,OTN设备市场预计增长速度为+13% CAGR (2011年-2016年),包括WDM/ROADM, P-OTP (P-OTN / P-OTS / MS-OTN…etc.)。到2014年,100G WDM/OTN线卡营收有望超过10G和40G营收之和,10G将成为城域网主导端口速率。 |