• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星新八核Exynos 5 Octa处理器发布 变化在GPU

来源:电子工程网
时间:2013-07-24

分享至:
三星 推出新款的 Exynos 5 Octa 处理器 。新的Exynos 5 Octa处理器命名为Exynos 5420,依然是基于ARM big.LITTLE架构设计,是由四颗主频1.8GHz的Cortex-A15核心和四颗主频1.3GHz的Cortex-A7核心组成的,主频方面要比Exynos 5410高出0.1GHz,因此性能自然会更强一些。此外三星还宣称Exynos 5420在优化之后功耗相对于Exynos 5410来说能够降低20%。

Exynos 5420还将会支持双通道933MHz LPDDR3内存,带宽能够达到14.9GB/s,同时还能够支持FHD Wi-Fi Display以及1080p@60fps视频的播放与录制。

其实Exynos 5420处理器的改变是在GPU方面,其搭载的GPU从PowerVR SGX544变成了ARM的Mail-T628,该GPU采用了六核心设计,相对PowerVR SGX544来说GPU性能能够提升2倍,同时能够完整的支持OpenGL ES 3.0以及OpenCL 1.1。

这款处理器将在8月份开始量产,预计将会出现在即将到来的Galaxy Note 3上。

标签 Exynos 三星 处理器 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻