• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MT6592八核性能曝光 媲美骁龙800/Tegra 4

来源:驱动之家
时间:2013-07-24

分享至:
今年年底,联发科要推出一款名为 MT6592 的处理器,其内置了八个Cortex-A7核心。之前曾有消息称,这货的安兔兔跑分可以接近3万,已经超过Exynos 5410的水平,事实真是这样吗?

现在MT6592的安兔兔跑分成绩已经浮出了水面,从中可以看出,它在主频1.7GHz下的分数为29600,表现相当不错。之前联发科全球智能手机总经理朱尚祖曾表示,MT6592是基于28nm工艺制程,主频为2GHz,照这个趋势看,其分数还能有提升。

之前搭载骁龙800和Tegra 4处理器机型的安兔兔跑分基本在33000左右,而2GHz的MT6592的表现应该也能接近或达到这个水平,当然了需要说明的是,如果1.7GHz MT6592的分数是在1080p终端下跑出来的。

此外,之前联发科的负责人给出的消息还称,MT6592采用的图形处理器是Mali四核,其将锁定在2500-3000元区间旗舰手机。









标签 MT6592 八核 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻