继续此前的报道,
三星
周一公布了新款
Exynos
5
Octa
八核处理器的详情,除了沿用上代的big.LITTLE架构(4个Cortex A15核心+4个Cortex A7核心)之外,该处理器还搭配了六核心的ARM Mali-T628 GPU。新产品在核心时钟频率方面也有所提升,原先四个Cortex-A15核心的频率为1.6GHz,新版提升到了1.8GHz;原A7核心也从1.2GHz提升到了1.3GHz。
其它变化则包括933MHz的双通道LPDDR3内存和14.9GB/s的带宽,以及对全高清无线显示(@60fps)、1080p视频录制与回放、以及OpenGL ES 3.0和Open Profile Open CL 1.1的支持。
ARM媒体处理部门执行副总裁Pete Hutton表示,"ARM对于Exynos Octa 5系列的加入表示欢迎,它采用了ARM公司的Mali GPU解决方案以显著提高图形性能。ARM的big.LITTLE™和Artisan® Physical IP技术将继续在Octa体内跳动,并且现在还补充了ARM GPU Compute的新功能。这种结合适用于面部识别、手势控制等领域,并为移动设备带来台式机级别的图像和视频编辑质量"。