• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛灵思CEO:新产品助力公司毛利创新高

来源:EEWORLD
时间:2013-07-24

分享至:

日前, 赛灵思 公布了2014第1季度财报:营收环比上涨9%至5.79亿美元;每股稀释盈余达0.56美元;毛利率由前季的66%上升至历史新高69%。

以下为赛灵思CEO Moshe N. Gavrielov的讲话:

我们之所以有如此令人兴奋的收入,主要来源于新产品的贡献,这些产品系列的营业额环比上涨25%,同比更上涨了75%,40-45nm及28nm新产品系列目前已被客户广泛用于各种行业中。

首先,我们二季度28nm产品销售额达到5000万美元,主要贡献来自Kintex-7及Virtex-7,这一收入远远超过了我们的预期。

与此同时,我们创造了业界首款SoC加强型设计套件Vivado,该套件使设计效率达到了前所未有的提升。

第二,我们同世界级合作伙伴台积电和ARM的合作使我们创造了All Programmable产品组合,包括FPGA、SoC以及3D IC,提供超过工艺水平的性能,低功耗,高连接性,在可编程系统集成领域实现了一个绝对的突破。

后,我们提出了面向更智能系统的解决方案,随着smartcore IP,基于C语言的设计工具以及嵌入式软件的推出,我们能够进一步取代市场中的ASIC和ASSP。

我们近宣布了投片半导体界首个20 nm器件同时也是PLD行业的个20纳米的All Programmable器件。我们还实现了业界首款被称为Ultra Scale ASIC的可编程架构。UltraScale器件满足未来更智能系统的要求,包括网络设备,智能视觉系统,计算能力和智能监视和侦察系统等等。这些设备,再加上我们的vivado设计套件,将让Xilinx具有1.5倍的系统级性能和集成度的提升,远远超过任何竞争对手。

在六月季度,我们也扩展与世界一流的合作伙伴台积电的合作,我们和台积电共同宣布宣布联手推动一项赛灵思称之为“FinFast”的专项计划,采用台积公司先进的16纳米 FinFET (16FinFET) 工艺打造具备快上市、性能优势的FPGA器件。双方分别投入所需的资源组成一支专属团队,针对 FinFET 工艺和赛灵思 UltraScale™ 架构进行化。基于此项计划,16FinFET 测试芯片预计2013年晚些时候推出,而首款产品将于2014年问市。

在28nm系列产品上建立的领导地位,将会引领我们不断扩展下一代架构和产品,我们非常有信心获得更多的市场份额以对抗来自ASIC,ASSP和传统PLD的竞争。

标签 赛灵思 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻