来源:中国电子网
时间:2013-07-23
赛灵思公司 (Xilinx, Inc. )近日宣布Mobilicom公司采用赛灵思Zynq-7000系列中的Zynq-7030 All Programmable SoC,打造了MCU-30软件无线电 (SDR) 产品。 Mobilicom的MCU-30 SDR是一款非常小巧、灵活、电池供电的轻型无线电产品,可集成到安全摄像头以及公共安全等多种器件中,为灾难救援、监控、军事和其他关键任务应用提供宽带连接功能。由于MCU-30 SDR支持多输入多输出(MIMO)空间分集技术,因此具备更出色的多通道性能,支持多个工作频带和移动通信功能并能够在更宽泛的通信范围内实现多跳功能,所以MCU-30 SDR无需借助任何商用无线基础架构就能随地提供无缝通信功能。
Mobilicom公司研发副总裁Yossi Segal表示:“赛灵思Zynq-7030 All Programmable SoC将数字信号处理(DSP)功能、ARM 处理器性能以及可编程逻辑功能完美集成在一起,使其成为我们MCU-30 SDR产品核心部件的选择。Zynq-7030 All Programmable SoC不仅能满足MCU-30 SDR的可编程系统集成要求,更是帮助我们加速产品开发,相对采用多芯片ASIC或ASSP设计方案显著降低材料清单(BOM)成本。此外,Zynq-7030 All Programmable SoC的功耗极低,可以限度地延长电池使用寿命,这对于公共安全及其它移动应用而言至关重要。”
Mobilicom公司的设计人员将Zynq-7030 All Programmable SoC作为MCU-30 SDR 平台的核心部件,来开发定制的现金无线网络通讯协议,同时不会产生定制ASIC所需要的那种庞大开发成本与风险。凭借Zynq-7030 All Programmable SoC在单芯片上紧密集成的ARM双核Cortex-A9 MPCore处理系统和可编程逻辑,有助于Mobilicom设计团队利用LTE PHY (LTE 物理层)以及他们定制的MAC和Layer 2软件,开发出一款稳健可靠的支持自适应Ad-hoc无线网络协议的出色解决方案。
赛灵思公司业务部高级总监Yousef Khalilollahi 指出:“我们与Mobilicom的成功合作再次证明了Zynq-7000 All Programmable SoC非常适用于公共安全无线电应用。Zynq-7000系列产品将处理器、DSP和可编程逻辑紧密集成在单个器件中,尺寸小,功耗低,自然可以充分满足公共安全无线电系统的设计要求。”
供货情况
MCU-30现可通过授销售代表在全球销售。Mobilicom的产品种类繁多,其中包括旗舰产品MCU-100(这是一种4G无线通信单元,可作为移动网络的一部分提供即时Ad-hoc/模块网络通信功能。)、MC-HPA大功率放大器、MC-EMA元件管理应用以及MC-NMA网络管理应用工具。