• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝用于移动支付的NFC LSI将于10月份量产

来源:21ic
时间:2013-07-23

分享至:

21ic讯 东芝公司(Toshiba Corporation)日前宣布,该公司已经为近距离无线通信安全移动支付推出了NFC控制器LSI(CLF[2])"T6NE2XBG"。该产品定于10月份开始批量生产。

移动支付(在交易中使用智能手机和其他移动设备)市场正不断增长。T6NE2XBG可以支持同时连接至三个不同安全元件(SE[3]),让制造商可以在交易系统的安全元件确定之前设计支持NFC的应用。

东芝已经为感应卡和移动支付系统交付了超过4亿件定制化LSI,并且在这一过程中积累的RF[4]技术专业知识已经整合进这款新产品中。东芝还正在为嵌入式安全元件开发LSI,并计划推出一款整合CLF和SE的套装产品。

T6NE2XBG的演示板将在2013亚洲移动通信博览会上展出,此次博览会将于6月26日至28日在上海举行。

特点

1. 同时连接至多达三个安全元件

一系列安全元件正被部署至应用中,以满足支付系统运营商的不同需求。这款新产品可以支持同时连接至多三个不同安全元件,从而能够在系统安全元件确定之前设计应用。该产品还支持三种不同的安全元件通信协议。

2. 用来调整RF连接性的集成电路

制造商需要调整支持NFC的设备的RF连接性,以获得支付系统运营商要求的相关认证。该产品整合了一个调整电路,并将每个参数记录至嵌入式EEPROM中,该EEPROM可以支持对每种操作模式(卡模拟、读写器和P2P[5])和不同的RF调制选项(类型A、B和F)进行调整。

应用

智能手机、平板电脑终端、NFC读写器和拥有无线通信功能的家用电器

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻