来源:mydivers
时间:2013-07-23
PC市场后继乏力,硬盘(机械硬盘)也明显慢了下来,唯有新出现的5毫米超薄型和此前低调存在的7毫米轻薄型值得期待,预计五年内的出货量将猛增超过25倍。
IHS iSuppli的数据显示,5/7毫米硬盘去年的合计出货量才区区500万部,今年将爆发增至74万部,未来几年速度会减缓但到了2017年,这一数字将达到133万部。西数、希捷、东芝三大厂商都正在这方面发力。
这类硬盘会很多用在平板机、轻薄PC中,但是成本暂时比较高,估计分别会占整机的10-15%、10-20%。
相比之下,9.5毫米或者更厚的2.5寸硬盘去年还有2.45亿块之多,今年将会锐减至1.5亿块,缩水幅度将近40%,而且今后几年仍将持续萎缩,2017年的时候只会有7900万块,不到去年的三分之一。
总体上看,5/7毫米硬盘虽然会很热,但不足以拯救整个市场。根据上述数据,2.5寸机械硬盘的总体规模将在五年内缩减15%。
注意以上统计的都是纯机械硬盘,那些自带NAND缓存的混合硬盘不在此之列。事实上,预计会有不少5/7毫米硬盘都是混合型的。
另外,IHS iSuppli的数据还显示,今年全球固态硬盘总出货量将猛增近90%而达到6460万块,机械硬盘则减少5%而来到5.458亿块。