来源:腾讯科技
时间:2013-07-23
模拟计算机曾经在二十世纪四十年代辉煌一时,而终结于二十世纪六十年代末期,但是它的传奇 却流传至今。根据维基百科的描述,“模拟计算机是一种用于不断变化的物理过程(如电子、机械或液压数量)的计算机,通过模拟问题进而得到解决。相对的,电子计算机则代表了变化的数量值改变。”
模拟计算机大多数设计出来用于解决某种特殊的应用,比如运算量大的计算或者飞机组建模拟。接下来我们将看到众多模拟计算机中的一些,尤其是相对来说比较酷的那一部分。
IBM System/7
我们首先为您介绍的是生产于1970年的IBM System/7。这个大盒子的运算周期为400微秒;16字节长同时具有奇偶校验字节能力。根据IBM的资料显示:即使是一台小的IBM System/7,每个月的租金也需要352美元,一台机器包括处理器,单片存储器和一个输入输出接口。
而购买这一台机器的价格为16,060美元。如果需要额外增加内存,那么需要支付105美元的租金,或者可以以3,675美元的价格直接购买。台IBM System/7的出货日期是1971年9月16日,客户是来自威斯康辛州基诺沙的American Motor Corporation(AMC)公司。
Systron-Donner Series 80
根据计算机历史博物馆的资料显示,Systron-Donner计算机比模拟游戏来的要晚一些,而且当时主要应用于特定的应用上,比如教育和训练。根据Glensmuseum.com网站显示,台Systron-Donner Series 80的出货日期为1964年,当时计算机被用于卡迪拉克通用模拟计算机使用,它当时使用晶体管取代了电子管。
Ford Instrument Mark Fire Control Computer
Ford Instrument Mark Fire Control Computer控制计算机是使用寿命长同时也是使用广泛的模拟系统。美国海军在军舰上使用这种计算机,从第二次世界大战开始一直使用到1969年。这台机器初有三尺宽(约1米),4尺高(约1.3米),6尺长(约2米)并且重量接近3,000磅(约1361公斤)。整套系统用于战列舰或驱逐舰上火炮的瞄准与发射。
Goodyear Electronic Differential Analyzer
从在线模拟计算机博物馆的资料我们知道:在1948年左右Goodyear Aircraft Corporation开始进入导弹领域,并需要模拟设备去辅助导弹瞄准。在Goodyear Electronic Differential Analyzer模拟计算机的辅助下,Goodyear Aircraft Corporation在电子模拟计算机领域成为了一股早期的先锋力量。
The Jerie analog computer
二十世纪50年代末,来自荷兰代尔夫特的H. G. Jerie教授曾开发出一款著名的用于特殊用途的模拟设备。这套系统可以通过运行几个公式,将多幅图片信息聚合在一起,并解决定位和测量问题。
HITAC (HItachi Transistor Automatic Computer)
这幅图片中就是Hitachi(model 303E)。Hitachi模拟计算机在二十世纪50年代到60年代期间,曾作为日本防御系统中的大型飞行模拟器。
General Electric differential analyzer
这是一款作为微分分析器而被广泛使用的模拟计算机。这幅图片来自于UCLA工程学院的通用(General Electric)微分分析器。这台机器被定义为“轴、发动机、齿轮与机电元素的连接系统”。
“微分分析器其中一项重要的组成部分,来自于通用开发的设计独特的宝丽来光电系统。14个高感光设备安装在机器上,从而保证机器的准确性,同时,微分分析器快速的计算出解决方案也需要至少14台模拟器同时工作。”
微分分析器
顺便说一下,一台微分分析器曾经作为道具出现在1956年的一部叫《飞碟入侵地球》(Earth vs the Flying Saucers)的科幻电影中。
Newmark 模拟计算机
制造于1960年的Newmark模拟计算机,由五个部件组成,用于解决微分方程。
Bechman Instruments EASE
这部独特的Beckman Instruments EASE 模拟计算机有60尺长(约20米),并有一块按钮控制板。根据计算机历史博物馆的资料显示,1962年,这一款计算机用于为通用汽车设计喷气发动机的艾莉森部门。
Norden投弹瞄准器
模拟计算机中著名的一款莫过于Norden Bombsight,这是一款由陀螺仪、发动机、齿轮、反光镜、杠杆和显微镜组成的模拟计算机。它既能为飞行员导航,也同时能决定什么时候该卸下负载。
根据计算机历史博物馆的资料显示,“它的发明者Carl Norden将他的投弹瞄准器以一美元的价格卖给了政府。他的发明为第二次世界大战中的日间高空投弹奠定了重要的理论基础。这项技术在战争时期被作为一种军事秘密,不过在后来的一些研究驳斥了它对于投弹准确性的声明。”
Antikythera mechanism
好吧,我们还要加上一个很特殊的:1902年被开发出来的Antikythera mechanism被认为是早的机械模拟“计算机”。之所以称之谓机械,是因为它是由错综复杂的大约30个齿轮所组成的一套系统。据科学家称,这套设备是用来计算天文位置的。