• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

VoLTE芯片重在实现互操作互通

来源:息产业网
时间:2013-07-22

分享至:

  中国移动在日前召开的“2013亚洲移动通信博览会”上宣称,未来将选择VoLTE作为TD-LTE网络的主要语音解决方案,并计划于今年下半年开始测试,明年第三、第四季度推出商用计划。在看好2014年下半年VoLTE市场前景情况下,芯片厂商纷纷加快相关产品开发、产品线部署,积极卡位市场。

  芯片厂展开产品线部署

  看好2013年VoLTE市场前景之下,相关芯片厂商则已开始摩拳擦掌展开VoLTE产品线部署,积极卡位市场。

  4G牌照发放日益临近之下,相关语音解决方案开始受到关注。在“2013亚洲移动通信博览会”上,中国移动总裁李跃就表示中国移动的目标是在2014年实现全网VoLTE商业部署。目前来说,LTE网络语音解决方案主要包括双待机(SVLTE)、语音回落(CSFB)以及VoLTE三种。然而“推进TD-LTE就必须关注IP化的发展。IP化为我们提供了更加广阔的发展空间,与更低的建设成本。VoIP是一个端到端的IP解决方案。LTE只作为流量的承载,可以发挥的作用十分有限。只有把语音问题解决好,才能发挥LTE的真正作用。因此我们希望打造一个端到端的LTE语音解决方案,正在推动VoLTE的发展。”李跃表示。

  相较于双待机和CSFB,VoLTE的语音是作为IP数据传输的,无需2G/3G网络,可以使数据与语音业务在同一网络上实现。“我们认为VoLTE和CSFB比起来有非常多的优点。其一,用VoLTE之后,成本可以降低;其二,容量可以提升;其三,VoLTE可以提供高质量的语音。语音业务在移动通信中仍占有重要地位,在未来的LTE网络中,语音业务将仍然是重要的业务之一,并将逐步和其他业务进行融合,为用户提供更好的业务体验。”针对选择VoLTE解决方案的原因,李跃表示。

  中国移动目标是2014年实现全网商业部署VoLTE,其计划在今年第三、第四季度,进行较大规模的VoLTE业务试验,并于明年上半年进行外场测试。2014年下半年全网VoLTE向社会推出商用。在看好2013年VoLTE市场前景之下,相关芯片厂商则已开始摩拳擦掌展开VoLTE产品线部署,积极卡位市场。对此,联芯科技认为VoLTE规模应用需要运营商实现网络覆盖,进行网络优化,定义相关网络业务。

  需要解决芯片成熟度问题

  VoLTE技术在真正实行的时候,需要解决互操作、互通的问题,要保证从客户端到网络端,设备之间的互通性、兼容性良好。

  虽然业界普遍认为VoLTE未来将成为国际运营商采用的LTE语音主流方案,但VoLTE发展到成熟阶段仍有许多问题需要解决。目前国内还没有出现支持VoLTE的智能终端,在VoLTE商用之前,芯片厂商需要解决终端芯片的成熟度问题。

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻