• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI推业界首个汽车电机驱动器,支持电源管理与 CAN 接口

来源:我爱方案网
时间:2013-07-22

分享至:

【导读】德州仪器宣布推出 3 款器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。DRV3202-Q1 可为汽车系统设计人员提供集成型电源管理与 CAN 接口,能够帮助他们在安全关键性应用中缩小板级空间,降低设计复杂性。

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,帮助 TI 客户设计符合 ISO26262 功能安全要求的汽车应用。该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。DRV3202-Q1 可为汽车系统设计人员提供集成型电源管理与 CAN 接口,能够帮助他们在安全关键性应用中缩小板级空间,降低设计复杂性。DRV3203-Q1 与 DRV3204-Q1 可帮助 TI 客户设计符合 ASIL-B 标准的安全关键性应用,而此前于 2012 年 10 月推出的 DRV3201-Q1 则可帮助 TI 客户设计符合 ASIL-D 要求的安全关键性应用。

该系列新增的 3 款电机驱动器可为设计人员提供节省空间的高可靠性选项,帮助他们应对空间限制以及诸如高温、低电压启停与冷启动等恶劣条件的挑战。这些器件可能适用的应用包括电动助力转向系统、混合动力电动车/电动汽车 (HEV/EV)、传动系、油泵、水泵以及电动刹车系统等。



图  TI推业界首个汽车电机驱动器

标签 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻