• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

打破FPGA国产化瓶颈,软件问题是关键!

来源:elecfans
时间:2013-07-22

分享至:

世界上量产FPGA的公司有来自美国硅谷的四大巨头Xilinx、Altera、Lattice、Microsemi,以及一家非美国FPGA公司——京微雅格。作为FPGA俱乐部的新秀,京微雅格的国产FPGA发展之途虽然充满挑战,但前途似锦。事实上,FPGA行业具有高度垄断性,Xilinx、Altera、 Lattice、Microsemi所占市场份额高达98%以上。正如市场分析机构Semico Research公司的高级市场分析师Rich Wawrzyniak指出:“FPGA市场是一个很难进入的市场,只有推出真正具有创新性的产品,才有可能在此市场领域竞争并取得胜利。” 为此,京微雅格CEO刘明博士接受记者专访,为我们分享京微雅格如何创新发展FPGA,怎样走向成功之路。

当谈到FPGA四大巨头以绝对优势兵分天下之时,京微雅格CEO刘明博士信心十足的表示:“古往今来,科学技术都是长江后浪推前浪,否则科学技术就会停滞不前!我们是站在巨人的肩膀上在向上不断攀登!”。除此之外,刘明博士还谈到,“前几家(Xilinx、Altera、 Lattice、Microsemi)确实做得很好,和他们相比,京微雅格在技术先进性和产品成熟度方面还存在一定差距,但不管如何,京微雅格已经跨过了技术和产业化的门槛,成功加入FPGA俱乐部。”

打破FPGA国产化瓶颈,软件问题是关键!

据了解,FPGA国产化的主要瓶颈:专业人才缺、产业周期长、技术门槛高、投入资金大。为打破瓶颈、发展国产FPGA,京微雅格走自主知识产权路线,创新具有中国特色的FPGA发展道路。

刘明博士透露,10年以来,京微雅格研发了7款产品、2套软件设计套件,现有98项专利,正在申请的专利有10多项。

此外,刘明博士还强调一点,“FPGA主要、关键是软件!”FPGA作为一种可编程器件,软件的支持对产品成功起到关键作用,可以说软件工具占到产品研发的60%-80%。刘明博士说,“如果Altera、Xilinx软件综合水平系数为1,那么我们的系数在0.94-1.06之间。”

事实上,京微雅格的Primace设计套件为片上可配置应用平台(CAP)与FPGA开发提供了强大易用的开发环境。用户通过使用Primace完整的EDA工具链与丰富的IP资源,可以有效的进行快速应用研发,缩短产品开发周期。同时Primace用户友好的交互式集成开发环境可以支持多种广泛使用的第三方设计工具(如仿真验证、嵌入式系统开发)进行协同设计,从而进一步加速用户的设计与验证过程。Primace设计套件能为工程师朋友提供高灵活性和高效率。正如,刘明博士所说,虽然Achronix借助英特尔22nm工艺技术成功将芯片做出来了,但是软件问题还没解决,所以从根本意义上来说,Achronix还没有真正的走进FPGA市场。相比而言,解决了软件问题,可以说京微雅格才真正打破瓶颈、攻克产品研发难题。

立足中国市场,京微雅格如何打造国产FPGA品牌

除了解决软件问题以外,对京微雅格而言,自主知识产权、架构融合以及差异化发展路线等问题也至关重要。如上文所说,京微雅格迄今为止已拥有110多项专利,是世界上除美国外自主研发并成功量产FPGA产品的公司。

刘明博士回忆道,“华为、中兴曾经问过我们想不想进入世界市场。答案是肯定的,因为京微雅格的产品全部是自主研发的,具有知识产权,走遍天下都不怕!这也是京微雅格艰苦这么多年的成果。” 此外,刘明博士表示,“中国的FPGA市场占据全球FPGA市场的50%。毫无疑问,对京微雅格来说,这种现状很有吸引力,给我们带来很大的机会。现在,京微雅格立足于中国,抓住占据一半全球市场份额的中国,先打好国内基础,终一步一步走向国际化。”

图 京微雅格---M系列产品架构

据刘明博士介绍,早的架构融合是Altera用软核CPU和FPGA集成在一起,京微雅格是早提出将硬核CPU和FPGA集成在一起的厂商,是硬核集成的开创者。现在Xilinx、Altera也发现这个趋势,并朝着这个方向在发展。不管如何,从这种架构的融合趋势我们可以看出来,京微雅格的方向是正确的。京微雅格的CAP平台从实现8051处理器硬核和FPGA等资源的结合,到现在实现高性能的ARM Cortex-M3内核与大容量FPGA的无缝结合,无一不说明着京微雅格看准FPGA高集成度、可重构和低功耗的发展趋势,一直致力于提供能满足不同应用场合“可定制可重构可编程”设计需求的产品,并向FPGA的SoC化逐步迈进。

刘明博士表示,“从来市场都不怕竞争,因为竞争能促进整个产业的良性发展。”那么,作为FPGA市场的新进者,京微雅格如何更完美地打造自己的差异化发展路线呢?

作为FPGA市场的后来者,京微雅格固然存在其不足之处,即在技术成熟度和产品丰富程度上不如Xilinx和Altera,但作为中国本土FPGA公司,京微雅格机会无穷、潜力无限。在访谈过程中,电子发烧友网小编了解到京微雅格充分结合中国FPGA市场需求、立足差异化发展策略,力争逆势崛起。

京微雅格从中低端市场切入,逐步发力高端市场。事实上,相比而言,进入低端市场较为容易、设计研发比较简单、客户更容易接受,因此,在该市场,京微雅格的产品有其性价比的优势。刘明博士表示,京微雅格今年开始进入高端市场,暂时以通信为主。

此外,未来京微雅格在工控领域将有所偏重。据刘明博士透露,工业控制领域占京微雅格全部应用市场的15%,未来预期将超过20%。据了解,由于京微雅格针对工控等领域研发的产品具有性价比的优势,当前已成功进入医疗电子和军工行业等领域。京微雅格将采取避其锋芒,即避开Altera和Xilinx的主攻行业,利用价格优势击败对手。

标签 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻