• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谷歌眼镜又多了竞争者

来源:中证网
时间:2013-07-22

分享至:
    去年4月,集合了智能手机所有功能的谷歌[微博]眼镜Project Glass推出时,其未来眼镜的概念设计赚足了全世界的眼球。今年,Project Glass迎来了新的竞争者。

  日前,来自威尼斯的厂商推出的一款名为GlassUp的智能眼镜,并正式登陆众筹平台Indiegogo,来为自己的上市募集资金。如果该项目能够募得超过15万美元的资金,一款比起Project Glass便宜不少的智能眼镜就将在明年上市。如果GlassUp能够成功上市,它相较于谷歌眼镜具有更加开放和时尚两大优势。业内人士指出,智能眼镜的受欢迎程度终取决于它的智能应用,也就是哪些功能可以吸引住消费者。

  强手如林 命运多舛

  GlassUp还没有正式上市,眼下智能眼镜市场已是强手如林。除了谷歌Project Glass,法国Laster、日本Olympus也加入谷歌挑起的“智能眼镜”的战局。

  2013年4月,谷歌仅用一年的时间就使得该款产品具备了初步的应用功能,预售价为1500美元。据谷歌提供的官方参数,该款智能眼镜配备了500万像素的摄像头和蓝牙。眼镜操控借助声音指令,相关信息会出现在内置液晶显示屏上,像素相当于在2.4米距离外看25寸显示屏。智能眼镜在接入网络后,可以使用导航和短消息服务。

  法国Laster发布的一款名为“EyePhone”光学智能眼镜,利用“EnhancedViewTM”技术,相当于将106寸以上的大尺寸视频影像投影在距离用户3米的空间中。Laster还为EyePhone在视频眼镜的基础上引入了增强现实技术,用户在使用Eyephone眼镜的同时又可以与社交圈保持互动,浏览、分享和讨论相关话题;日本Olympus发布的MEG4.0,其显示屏可以通过蓝牙与智能手机或者平板电板对接。该屏幕位于携带者视线的正上方,利用内置加速计这一关键技术感受人的动作并做出相应的反应。

  事实上,GlassUp自身还有着多舛的命运。早在谷歌眼镜曝光之前,GlassUp公司就已开始着手设计一款内置抬头显示器的智能眼镜,它们曾经为意大利空军开发过抬头显示仪,所以公司的技术能力也不容小觑。然而,谷歌眼镜的横空出世给GlassUp项目带来了重大的打击,好在经历了漫长的调整后这一项目有了开始募资的转机。

  后起不一定后进

  要使用GlassUp、Project Glass这些智能眼镜产品,前提是用户必须佩戴在头上,这意味使用者必须改变多年养成的习惯。尽管GlassUp与Project Glass类似,但两者仍有许多不同。

  譬如,GlassUp并不具备谷歌眼镜大多数竞争力的功能。GlassUp基本款没有摄像头,实用性上大打折扣。同时,它的黑白显示屏使其看上去更像是Pebble智能手表的竞争对手。值得注意的是,GlassUp会在佩带者的视野中央显示内容,并且不会阻碍用户的日常生活。如果你正在和某人面对面交流的话,系统通知将会出现在对方胸前的位置。

  实际上,GlassUp与Project Glass采用了不同的技术理念。它并不集成处理器部件,不具备自身的蜂窝网络通信能力,以蓝牙作为连接纽带,GlassUp充分借助了用户手中智能手机的强大处理能力。简单说,GlassUp不能够被定义为“智能眼镜”,称其为“眼镜显示器”更加合适。

  GlassUp公司CEO Francesco Giartosio认为,时尚是他的制胜法宝,GlassUp的外形不像谷歌眼镜那样突兀,而是更加贴近传统,并不是每个人都希望被贴上“极客”的标签。另一个好消息是摄像头将不被集成,今后帅哥美女们走在大街上的安全感又增加了几分。

  抛开时尚因素不谈,如果GlassUp能够成功上市它相较于谷歌眼镜的另一大优势在于更加开放:它拥有一套开放的手机客户端接口,能够支持多种操作系统的智能手机。这一切都意味着无限的可能。与谷歌眼镜的发展策略相反,第三方开发者可以尽情发挥他们的想象力,为GlassUp加入更多强大的功能。

  曾有咨询公司预计,2013年全球智能眼镜出货量将同比增长150%,达到12.4万副,其增长动力将主要来自眼镜软件开发者想要拓展这一新方向的决心。2014年全球智能眼镜出货量将增长值250%。到2016年,包括全球智能眼镜出货量将达到660万副。但也不排除会出现较为糟糕的情况,即眼镜应用的研发者未能从需求角度吸引住消费者。营销人士指出,这一切也都终取决于眼镜的智能应用,也就是哪些功能可以吸引住消费者。

标签 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻