来源:中国电子网
时间:2013-07-20
年初美国CES展会上众多厂商的OLED电视技术展示还是让人历历在目,时过半年多了,OLED市场的声音却并不大,这让很多用户在揣测OLED是不是遇到了开发的瓶颈,抑或是产品价格方面的问题还未解决掉。毕竟OLED产品的普及才能带来更有意义的发展。OLED之所以广受用户的期待,这与它独特的优势是密不可分的。下面让我们一起走进OLED电视的世界,深入的了解下这个倍受瞩目的技术。
OLED即有机发光二极管。相对于传统的液晶显示,OLED面板具有自发光、轻薄省电、对比度高、色彩丰富、分辨率高、无视角限制等诸多优点。由于OLED内没有液体分子,因此其抗震性能更好,更加结实耐用。另外,与毫秒级响应的TFT-LCD面板相比,OLED面板的响应时间仅为前者的几千分之一,不会出现拖尾和动态画面抖动的问题。
更神奇的是,OLED屏幕具有柔性,可弯曲显示,可以实现更加前卫有趣的产品形态。比如说,也许在未来,电视不是挂在墙上,而是卷在柱子上。有时候人们也会把它折叠起来,装进口袋里……
正因为OLED具备这些无可比拟的优势,它被视为新一代平板显示技术,成为各大厂商积极布局的重点对象。据面板调研机构Display Search的数据显示,OLED电视市场规模预计将于2014年大幅增加,2015年市场规模将达到30亿美元,成为高端电视市场的发展动力。由此可见,这块肉确实很肥。
相比液晶电视,我们总结了一下OLED的几大优点:
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
6、制造工艺简单,成本更低;
7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器;
9、色彩非常鲜艳亮丽。
由此可见,OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够显著节省电能,OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它一直被业内人士所看好,这也让广大消费者无比期待OLED产品的来临。
在2013CES展会上,我们看到了日韩四大企业的OLED产品对阵,三星、LG、索尼、松下,这四大行业的巨头各显神通,为用户带来了超级震撼的OLED电视产品。也让广大消费者在等待着OLED电视能够实现真正的普及。
日韩阵营同时发力,无疑给中国企业敲了一记警钟。国内长虹、京东方等19家企业在2011年组成了中国OLED产业联盟,以此来提升自己的竞争力。据了解,京东方、天马等企业在着手建设OLED生产线,不过国内品牌在这方面的进度与跨国公司比还是有明显差距。
对于擅长打价格战的国内平板企业来说,OLED对传统LCD的替代趋势既是一个机遇又将是一次挑战,在LCD和LED时代,面板基本依赖进口的局面让国内企业不得不受制于人,毫无行业话语权,面对即将到来的OLED时代,我们期望,中国的平板电视能从外到内、从核心技术到外观设计,都能真正实现“中国制造”。
随着科技的不断发展,OLED迟早会替代目前的LED,就好比当初CRT的时代,我们不曾想到LED的普及速度会如此之快。随着新兴技术的崛起,行业的竞争将会更加激烈,而在技术门槛之下,国外品牌的优势又将被积累起来,相比而言,国内在面对技术问题时就比较被动。OLED可以说是面板技术的一个转折期,它将为行业带来无限多的机遇和挑战,而我也希望“中国制造”真正的可以走出国门,冲击世界。