来源:中国电子网
时间:2013-07-19
日前,赛普拉斯半导体公司市场的USB产品线中又增添了一个独特的系列--USB-串行桥接控制器。这一序号为CY7C6521x的系列产品系业界首创,提供用于UART/SPI/I2C通讯的双路可配置串行通道,同时还集成了业界的CapSense触摸感应技术,可用于能够设计灵活的人机界面解决方案的灵活设计。除了该控制器的设计灵活性之外,赛普拉斯还为支持多种操作系统提供了专用驱动程序。该系列产品还首次集成了有效的电池充电检测功能,符合USB-IF的1.2版本的电池充电标准。此外,USB-串行控制器拥有业界低功耗,待机电流仅5 uA。欲了解关于该控制器(已量产)的更多信息,请访问如下网址:www.cypress.com/usb-serial。
这一新的系列包括三个器件,均已通过USB-IF的认证。CY7C65211 和CY7C65215分别提供可配置单、双串行通道,并且两者均可进行UART, I2C和 SPI通信。CY7C65213是一款低功耗USB-UART桥接控制器。这些新器件可为众多产品所采用,如医疗设备、工业设备、POS终端、USB转UART和RS232线缆、游戏系统、测试测量设备等。
赛普拉斯数据通讯事业部执行副总裁Badri Kothandaraman认为:“我们的USB-串行桥接控制器拥有可配置性、触摸感应功能,并符合电池充电检测标准,是一款无可匹敌的集多功能与高性能于一身的产品。USB-串行桥接控制器通过提供能与各类操作系统,如Windows、Mac、安卓和Linux,无缝衔接的专用驱动程序,使我们的客户能顺应市场的发展趋势,向Windows 8和安卓操作系统顺利过渡。”
赛普拉斯为Windows用户提供了一款软件配置工具,用户可以从多种串行接口中进行选择,进行定制化设计。这一工具可通过USB接口帮助用户修改各种参数,例如供应商和产品ID、字符串描述符,以及GPIO配置等。USB-串行集成了可编程存储器,以便存储这些配置细节。赛普拉斯提供的这款工具,以及驱动程序、应用编程接口(API)使得用户可以很便捷地开发完整的解决方案,缩短设计周期,加快产品上市进程。
供货情况
所有这些新型的控制器均已量产。顾客可从赛普拉斯或其授权经销商处购买。CY7C65211的封装方式为24-pin QFN, CY7C65213 和 CY7C65215为32-pin QFN。产品的数据手册、驱动程序、参考电路图和软件配置工具均可从赛普拉斯官网下载。