• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel扩展CryptoAuthentication组合推椭圆曲线非对称密匙认证

来源:中国电子网
时间:2013-07-19

分享至:

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布扩展CryptoAuthentication产品组合,增添使用椭圆曲线(ECC)非对称密匙算法的ATECC108 解决方案

Atmel ATECC108解决方案具有先进的安全功能,支持某些来自美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)的安全标准,包括P256、B283和K283椭圆曲线,以及FIPS 186-3椭圆曲线数字签名算法。这款易于使用的解决方案带有高达8.5Kb EEPROM,允许存储多16个密匙、一个独特的72位序号和一个基于FIPS标准的随机数产生器,这些组合特性使得TECC108解决方案适用于消费电子、耗材、医疗器材、工业、自动化和IP授权许可应用,在与其它设备或互联网通信时这些应用需要更多的安全控制。

Atmel ATECC108

ATECC108是用于认证系统附件、耗材和备件的理想解决方案,通过认证,仅仅允许OEM认证授权附件与其设备共用,制造商能够确保其收益流和产品质量获得保护。该器件还提供了较低的总体BOM成本,这是因为主机仅需存储公开密钥,附件端仅仅需要一个安全芯片,而无需保护存储在主机系统端的密匙。这款器件易于设计使用,在许多情况下只需在主机系统进行软件升级。

NSA- (注)指出:“新的技术已经开发,可以提供比代公开密匙技术更好的性能和更高的安全性,保障全新公开密匙技术组合基于椭圆曲线算法。随着人们逐渐提高对安全性的要求,以期应对窃听者和电脑黑客通过使用较多的计算资源而带来的不断演进的威胁,与旧有的代技术,椭圆曲线技术开始提供很大的资源节省。”

爱特梅尔公司安全解决方案总监Kerry Maletsky表示:“在这个联系日益紧密的世界中,无线通信变得更加流行,这使得安全性成为每项设计的非常重要的功能。业界有两种基本的安全加密技术,对称和不对称技术,而业界正在快速使用后者。爱特梅尔全新的ATECC108 CryptoAuthentication解决方案可以简化这项技术困难的转变,并且通过降低总体系统成本来提高成本效益。”

Atmel ATECC108和其它CryptoAuthentication解决方案可与爱特梅尔基于AVR或 ARM微控制器完美配合使用,构成完整的系统解决方案。

价格和供货

爱特梅尔提供三种不同封装ATECC108解决方案,包括UDFN、SOIC和3引脚触点。订购1000个,产品每个的起价为0.54美元。

标签 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻