• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

中兴通讯业界率先完成TD-LTE SSC9测试

来源:企业网
时间:2013-07-19

分享至:

近日,中兴通讯与Marvell联合完成了基于商用平台的TD-LTESSC9测试,这是业界首次成功完成SSC9测试,标志着TD-SCDMA和TD-LTE双网共存的商用解决方案取得新的突破。

针对中国运营商建设TD-LTE的需求,中兴通讯联合Marvell,在中兴通讯TDDIOT实验室组织了本次SSC9的测试。测试基于中兴通讯提供的无线网络系统设备,以及Marvell提供的Nazha平台终端,完成了SSC9功能测试、性能测试以及互操作测试,测试结果达到了理论峰值速率(20M带宽下2*2MIMO达到97.315Mbps)。

同为TDD系统,当3G的TD-SCDMA与4G的TD-LTE邻频共存时,为了降低彼此直接的干扰,需要严格时隙对齐(亦称时隙同步)。SSC9就是针对TD-SCDMA和TD-LTE邻频共存场景,提出的一种提高TD-LTE峰值容量的特殊时隙配置方案。采用SSC9时隙配置,既可以有效增加TD-LTE网络的速率,又能够避免对TD-SCDMA网络上行信号的干扰。这意味着,在TD-LTE与TD-SCDMA双网共存的前提下,运营商能够实现F频段TDD3G到4G的平滑升级,从而降低网络投资,并仍可以保证无线资源有效利用。所以说SSC9方案是TD-SCDMA和TD-LTE双网运营商的必然选择。

中兴通讯一直致力于TD-LTE技术创新及应用,携手业界伙伴推动TD-LTE商用化进程。截止现在,中兴通讯已经为全球多个国家的运营商建设了多达60个LTE商用网络,遍布欧洲、印度、独联体、亚太、东南亚等区域,其中包含22个TD-LTE商用网络。

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻