• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能弹药实现综合性检测

来源:21ic
时间:2013-07-19

分享至:

21ic讯  近日,北京领邦仪器研发了“智能弹药综合测试系统”,具备电性能测试功能,可测试智能弹药角度稳定参数和距离修正参数等。系统同时还扩展了温度、压力、振动等非电量测试功能,能够进行瞬态温度、爆轰压力、振动频率等非电量的测量。系统扩展性强,可任意增加新产品类型并设置测试项目和参数。经过少量修改后,可适用于各种类型智能弹药(末敏弹)的综合性能检测。

智能弹药控制系统能否正常工作,取决于控制舱的每一个系统组件能否正常工作及各组件之间的相互连接是否可靠。因此,对于模拟控制系统的整体性能测试至关重要。

据了解,传统方式对智能弹药控制系统的检测普遍采用专用设备,一台设备只能测试一项或几项性能,不能对设备进行扩展,使用不便。随着智能弹药技术的发展,传统功能单一的专用测试设备已不能满足要求,采用新型综合测试设备用于智能弹药综合性能测试,逐渐成为大势所趋。

北京领邦仪器研发的“智能弹药综合测试系统”,采用虚拟仪器技术,具备电性能测试功能,另外还扩展了温度、压力、振动等非电量测试功能,能够进行瞬态温度、爆轰压力、振动频率等非电量的测量。

系统采用PXI总线技术,数据采集卡为被测产品提供输入激励信号,同时被测产品的输出信号以及各外部传感器信号通过信号调理机箱进行信号调理,传输到数据采集卡中,由系统软件进行分析处理。

该系统可完成对控制舱的“角度稳定系统”、“距离修正系统”和“全弹综合电性能”的测试,能进行振动、压力和温度的综合测量,具有实时数据、波形显示功能。

其振动频率测试范围0~30kHz,测量误差不大于50Hz;压力测试范围0~100MPa,测试误差为3%F.S.;温度测量范围-50℃~1800℃,测量误差为3%F.S.,测温响应时间不大于100μs,系统可将采集数据、各种参数、波形进行自动存储,并能够根据设定值判断其是否合格。

系统扩展性强,可任意增加新产品类型并设置测试项目和参数。整个系统主要采用虚拟仪器技术显示,系统采用模块化设计,可进行快速故障定位。根据配置好的参数,自动进行合格判定,数据自动保存,自动生成报表。

智能弹药综合测试系统的成功研发,使得对智能弹药控制系统的测试从此前多台专用仪器检测向一台综合性设备的转化变为可能。从宏观上减少了仪器数量,为用户节约了大量成本。从微观上增加了设备的功能,提高了测试效率。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻