• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MTK、国产机和它们的小时代

来源:新浪科技
时间:2013-07-19

分享至:

本月初,三星和HTC先后发布了上季度财报,均未能达到外界预期,引发了高端智能手机市场是否饱和的争论。而与此同时,传闻苹果即将推出廉价iPhone角逐中低端市场。纽约时报发表名为《苹果三星小心中国市场》的评论文章,指出中国厂商生产了全球三分之二的手机,苹果在中国市场被多家本土品牌超越。《21世纪经济报道》的一篇评论也认为智能手机竞争的下半场已经开始,国产品牌有机会“逆袭”。不过此前一直与国产机“绑”在一起的 MTK ,这一次却没能引来围观。

回顾过去十年国产手机走过的路,MTK是很难绕过的话题。MTK(MediaTek Inc)简称联发科,是台湾的一家芯片公司,常常被认为是“山寨机之父”。在MTK辉煌的07年,该公司一度拿下大陆手机芯片市场90%的份额,成为台湾市值的公司,被称为“股王”。然而进入智能机时代之后,MTK起起伏伏,惨淡经营。过去两年MTK看到了翻身的曙光,不过站在4G时代的门前,又面临着新的问题。温故知新,在此不妨首先回顾一下过去十年MTK和国产机走过的路。

功能机时代,次亲密接触

从2003到2008年,移动通信跨越式发展、手机普及是大的时代背景,而MTK和国产机创造了属于自己的小时代。年龄较大的手机使用者应有印象,十年之前的手机价格非常昂贵,不亚于今天的iPhone和Galaxy智能手机。经典的摩托罗拉V3全球销量超过1亿部,上市价格高达7000元。如果手机价格一直维持这个水平,中国普及手机及到今天都会是一个难以实现的梦。而中国在短短数年完成这一任务,打开潘多拉魔盒的正是MTK,而中国移动和诺基亚却成为后的赢家。

2003年MTK推出了款单芯片手机解决方案,集成了通信基带、蓝牙、摄像头等模块,只需增加不同的元器件和外壳,就能组装出成品手机,生产周期低至数周,成本低至数百元。如此低的技术和资金门槛催生了深圳无数的小厂商,售价数千元的国外品牌难以招架。2007年,发改委和工信部取消了手机生产的核准制。“山寨机”也在下半年占据了手机市场的半壁江山,一扫03年之后的颓势。然而潮流之下泥沙俱下,03年之前国产手机的崛起主要依靠广告和营销驱动,波导“手机中的战斗机”广告深入人心。这一波国产机的发展则依赖低价,没有催生出有影响力的品牌。同时低门槛带来低质量,吸费软件、虚标的配置和雷人的外观成了人们对国产机的记忆。

在价格不断下降的中国手机市场,诺基亚依靠质量控制、成本控制和渠道控制在竞争中胜出,击败了摩托罗拉、爱立信和西门子等老对手,拿到了的市场份额,诺基亚的品牌也深入人心。手机市场的繁荣和手机的普及也让中国移动赚得盆满钵满,依靠稳定的网络和优良的通话质量获得了压倒性的市场优势。中国联通虽然引入了指标更好的CDMA网络,但是由于缺少廉价终端,终没能获得更理想的市场份额。

智能机时代开局,苹果击败诺基亚,MTK充当肉盾

在经历的功能机时代的辉煌之后,MTK似乎错判了未来发展的趋势。2008年全球金融海啸之后,山寨机市场开始萎缩。之后的2009年被业界认为是中国3G元年,中国联通引入iPhone,拉开了国内智能机市场的大幕。MTK却认为智能机和3G费用过高,押宝“准智能机”概念,固守2G网络。MTK的款智能芯片MT6516,针对Windows Mobile操作系统设计,该系统很快被抛弃。2010年,MTK连续四个季度的财报营收同比下滑,2011年一季度净利润更是同比下降七成。

MTK的后知后觉像极了老对手诺基亚,诺基亚在iPhone发布之后不为所动,坚持老旧的塞班操作系统,时至2010年,诺基亚CEO康培凯仍然在诺基亚内部会议上将中国产的白牌手机视为的敌人。两个思想僵化的对手此时仍在“准智能机”的战场上打成一片,苹果却已弯道超车。2010年,苹果发布了iPhone4,掀起了智能机的又一波高潮。而Android的生态系统在升级到2.0之后也逐渐成熟,HTC在其中受益颇多,压倒MTK成为了新一代的“台湾股王”。

形势之下,MTK迅速转向,加入了Google主导的“开放手机联盟”,从2011到2012年先后推出了四代智能芯片。深圳的手机厂商搭着MTK的这波顺风车驶入智能时代,“中华酷联”也受益颇多。由于联发科的智能芯片一直坚持双卡双待的特色,非常符合联通抢夺移动2G用户的需求,因此联通、联想、联发科“三联组合”出炉,依靠千元智能机市场,击败了苹果和诺基亚,坐上了2012年中国智能机市场的第二把交椅,MTK进入又一个小时代。

智能机下半场,是机遇还是危机?

根据《纽约时报》的援引某经纪公司的预测,高端智能手机在中国的销量将长期停滞在3亿部/年,而200美元以下智能手机销量将在今年超过4亿部/年,到2015年将增长至6.8亿部/年。这样一份大蛋糕,无论怎样,MTK都将在其中分得相当可观的一块。毕竟部分国产厂商对MTK的方案已经产生了依赖。然而与此同时,未来中国通信和手机市场发展趋势里,渐渐可以看出一些不利于MTK的因素。

1)4G时代来临,MTK受困基带芯片。基带芯片一直是MTK的软肋。3G时代,MTK一直让手机厂商承担通信专利授权费。为了抢占TD市场,MTK在09年匆忙收购了ADI。而至今还没有一部采用MTK方案的CDMA智能手机上市。中国三大运营商采用了三种不同的3G制式,这是全球绝无仅有的,而到了4G时代,又面临着TD和FDD的混合组网,基带芯片的复杂程度将进一步加剧。而在制式兼容方面经验丰富、专利储备为充足的,恰恰是欲置MTK于死地而后快的高通。

2)20nm产能受限,MTK可能被对手拉开一代差距。全球半导体工艺已经正式进入20m时代,Intel发布了采用22nm工艺、用于移动平台Bay Trail处理器,发力手机芯片的野心昭然若揭,其的合作伙伴就是此前借MTK上位的联想。同时苹果和台积电联合投资准备生产20nm芯片。MTK的28nm工艺芯片此前正是由台积电代工的,而台积电的20nm芯片产能很可能被苹果一家锁定。通过MTK和高通同级别芯片的对比来看,MTK同后者的差距没有缩小,反而进一步拉大了。

3)大陆产业升级转型,低门槛优势被对手破解。人不能两次踏进同一条河流,功能机时代大杀四方的MTK,在智能机时代重返大陆,发现国产手机品牌已非嗷嗷待哺。小米坚守高通,阿里云牵手英伟达,华为采用自家海思平台,联想和Intel的合作关系从PC延伸到手机。采用MTK平台的更多是白牌代工厂和初来乍到者。去年雷军公开嘲笑360特供机采用MTK处理器,MTK的形象可见一斑。而者高通除了在高端市场上不断扩大对MTK的,也推出QRD平台,向技术实力较弱的厂商提供解决方案。

4)特色失色,MTK还剩下些什么?MTK一直追求差异化,主要体现在支持双卡双待、低主频降低功耗,低构架去基带节省专利费和采用多核制造噱头。双卡双待的吸引力随着三大运营商在3G和4G时代的齐头并进将不断减弱。而未来手机用户更加成熟,对多核的追求将让位于用户体验。MTK平台的特色在未来的手机市场竞争中面临失色风险。

以上分析并非唱衰MTK,只是笔者希望MTK不要沉浸于暂时的业绩成长,要能够认清不利的形势,和国产机一道完成转型,参与更高层次的竞争。过去十年,MTK和国产机一荣俱荣、一损俱损,创造了两次“小阳春”,也一同跌入过绝境。如果这样的轨迹再一次重复,就不仅仅是中国手机品牌的悲剧,更是中国制造的无奈。

标签 MTK 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻