来源:网易科技
时间:2013-07-18
1990年代末期,有一家公司如日中天——而且野心勃勃,不仅仅想要统治自己所在的行业,还想要占领一个庞大的、正在迅速增长的新行业——以至于终被美国政府拖入旷日持久的反垄断诉讼当中。
那家公司就是微软。该案件终和解收场,微软同意收敛自己的行为。
不过现在看来,行业并没什么好担忧的。正如科技行业常常发生的起落兴衰那样,真正打破微软过去15年所建立的全球个人计算设备市场主导地位是市场转变,而非诉讼威胁。悲哉,十五年后,微软拿的出手的依旧只有windows。
正当微软有关PC作为科技世界的中心的愿景会催生出全球首家价值万亿美元的企业之时,互联网随之而来。
互联网像浪潮般席卷整个PC行业。
从市值来看,微软统治力衰退早已清晰可见。其股价目前仍然只有13年前峰值的一半左右。PC行业基本面受到的影响较长一段时间才形成,不过它们现在已经变得非常明显了。
微软的“Windows垄断地位”是遭到打破,但并没到将它推至行业边缘的严重地步。由于云计算、智能手机、平板电脑及其它移动设备的爆发式增长,Windows这一曾经不可一世的桌面操作系统平台如今已经沦落到仅仅是设备驱动程序的地步。只要你的设备能够联网,运行一些应用,不管使用哪种操作系统都无关紧要。
下面的下张图确切反映出微软和其它像英特尔、戴尔和惠普这样的PC巨头在适应这个互联网驱动的全新世界上所面临的挑战。
首先是全球设备出货量。2005年之前的20年里,个人计算机一枝独秀,年销量约为2亿部。但后来诞生的智能手机和平板电脑,如今已经让PC市场相形见绌。
各款联网设备全球出货量趋势图
与此同时,个人计算设备的使用转变也大大地削弱了Windows操作系统平台。就在3年前,微软Windows依然占据绝对的统治地位,个人计算设备市场份额高达70%。
而现在,由于谷歌Android和苹果iOS的雄起,Windows全球份额已经被削去一半多,仅剩下30%左右。很明显,Android已经成为了比Windows更加强大的平台。
各大计算平台全球市场份额趋势图
后,下面这张来自Asymco分析师霍拉斯•德迪乌(Horace Dediu)的图表说明,PC行业不仅仅是远逊于智能手机和平板电脑,还开始出现萎缩。
消费者用了更多的设备选择,而对于他们想要做的事情,功能完善的PC通常都不是划算、方便或者简单的方式。换言之,PC非但没有成为个人计算行业的中心,反而成了专用的办公设备。
Windows PC出货量增长变化图
对于微软而言,并非全都是坏消息。该公司在从“单位驱动”销量模式转到授权模式上做得相当成功。在授权模式下,对于新计算机合作厂商需要每年向微软支付每用户费用,不再是买下授权。微软的Office业务依旧收益巨大,占市场主导地位,这部分因为谷歌、苹果及其它互联网公司在该领域的投资并不多。
不过微软招致反垄断诉讼仅仅过了十五年,其“垄断”便不复存在,这实在让人难以想象。而未来,Windows和传统PC行业的前景也似乎只会变得更加糟糕。