来源:新浪科技
时间:2013-07-18
Samsung 电子已经是全球第三大合约芯片制造商,但随着 Apple 坚定地转向台积电, Samsung 必须寻找新的出路。有消息称, Samsung 已经盯上了亚马逊、 Sony 、NVIDIA。
《韩国时报》从消息人士处获悉:“ Samsung 已将亚马逊、 Sony 、NVIDIA视为潜在客户,希望通过他们来弥补 Apple 减少采购带来的损失。 ”
对于 Apple 的举动, Samsung 表示很失望,不过根据双方2011年签署的协议, Samsung 会在2014年底之前一直为 Apple 供应芯片,iPhone 5S、iPad 5等下代产品都仍会是 Samsung 芯。
消息人士补充说, Samsung 正在与 Sony 、NVIDIA进行接触,但是和亚马逊的进展较慢。
亚马逊的Kindle平板机之前使用德州仪器OMAP系列处理器,但随着后者淡出,亚马逊正在开发自己的处理器。
Sony 在PS系列掌机中使用ARM芯片,但也没有自己的芯片工厂。
NVIDIA就不多说了,但一直都和台积电站在一起。台积电拿下 Apple 之后,产能必然更为分散,原本就紧张的生产线能否满足NVIDIA确实不好说,或许这正是 Samsung 的机会。
另有业内消息称:“ Samsung 正在进入逻辑芯片的新阶段。它在寻求那些有处理器设计技术,但没有制造工厂的企业。 ”
Samsung 已经将一些不怎么赚钱的存储芯片生产线进行了调整转移,把更多资源投入到逻辑芯片的制造上,以满足不断增加的客户需求,并预计今明两年的收入增幅都将达到40%。
而根据IC Insights的统计,Samsung 去年代工芯片的收入为43.3亿美元,其中 Apple 就贡献了89%。
业内人士披露说, Apple去年向Samsung 支付了100亿美元来采购其芯片、萤幕,相当于 Samsung 591亿美元年收入的16%。