• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Gartner乐见2012半导体市场回暖+上调增长率至4%

来源:电子工程专辑
时间:2012-03-15

分享至:

 

根据全球技术研究和咨询公司展望报告,2012年全球半导体收入预计将达到3,160亿美元,比2011年增长4%。该展望高于Gartner于2011年第四季度所做的2.2%的增长预测。

 

Gartner研究副总裁Bryan Lewis表示:“半导体产业有望于2012年第二季度开始回暖。库存修正预期将于季度完成,晶圆利用率将触底回升,此外,总体经济形势趋于稳定。”

 

在内存市场,DRAM价格预计在2012年第二季度开始回升。2011年可说是DRAM产业表现差的一年,收入下滑25%,2012年则可望略微增加。DRAM价格在2011年下跌50%,Gartner分析师认为,尔必达申请破产保护将是今年DRAM价格反弹的主要原因之一。至于NAND Flash存储型闪存,可说是在2012年增长快的设备之一,其收入增长预计可达18%。分析师指出,NAND Flash因移动消费装置和固态硬盘需求增加而带来强劲增长。

 

2012年,平板电脑产量有望比2011年增长78%,对半导体收入的贡献将达95亿美元。四核处理器和高分辨率显示器将是今年平板电脑主流的零组件。

 

此外,2012年个人电脑产量预计将增长4.7%,对半导体收入的贡献则可达578亿美元。手机产量的增长率预计为6.7%,半导体产业收入来自手机部门的贡献估计将达到572亿美元。Gartner分析师表示,进一步创新将侧重于定位和情境,需要在感应、处理、连网能力和能源效率等功能上持续提升。

 

Lewis表示:“如果总体经济形势获得有效控制,2012年应该是半导体产业相当强劲的一年。Gartner预测,2012年半导体收入预计增长4%,这是建立在欧债危机可以获得控制、伊朗与以色列的紧张关系得到缓解以及中国经济稳健增长等前提下。”

标签 2012年半导体产业 2012半导体市场趋势 Gartner Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻