来源:mydrivers
时间:2013-07-17
AMD和NVIDIA这两家显卡领域内的巨头被网友们戏称为“命名大师”也不是没有道理的,毕竟这两家厂商在产品命名方面的造诣是无人能比的。尤其是在移动领域内,由于马甲横行,经常让玩家们有一种找不到北的感觉。
AMD旗下的Radeon系列显卡的命名方式到目前为止已经经历了数次重大的更新,目前编号已经达到了Radeon HD 7000系列,移动和OEM领域甚至还有Radeon HD 8000系列产品出现。虽然有消息称AMD的下一代桌面显卡将会直接命名为Radeon HD 9000系列,但目前的消息显示Radeon HD 9000应该是不会出现了,因为AMD正在酝酿对显卡的命名进行一次重大更新。
从VR-Zone收到的消息来看,AMD今后显卡的命名方式将会参考APU,以R9-XXXX、R8-XXXX等方式来命名,这一消息目前还没有得到确定,但到了9月份AMD下一代显卡发布的时候就一定会有分晓。