来源:我爱方案网
时间:2013-07-17
飞利浦在台湾宣布推出新一代LED灯泡系列,其入门款7瓦LED灯泡82元人民币,相较于去年的入门款降价约20%,部分产品降幅更是高达33%。主要原因是LED灯泡的生产成本相比过去大幅下降。若以飞利浦节能灯泡计算,价差已缩在1.5倍上下。这意味着,LED灯泡成为一般照明的主流时代已到。
据业内分析,飞利浦此举将大幅提升LED通用照明的渗透率,有望从2012年的5%上升至2015年的50%。灯泡、节能灯等光源环节是利润为丰厚,可关注具备渠道优势的德豪润达、与飞利浦形成稳定代工关系的阳光照明。
据报道,中国强制性照明安全国家标准明年有望出台,鱼龙混杂的中国LED产业将面临大规模“洗牌”。分析指出,在LED产业规模总量继续扩大的背景下,一些没有技术特点的企业生存空间缩小,这对己经上市LED公司无异是利好。
而据统计数据,2012年中国LED行业总产值达2059亿元人民币,同比增长34%。其中,在LED上游外延芯片、中游封装、下游应用三个行业分支中,下游应用行业产值规模、增长快,产值为1590亿元,同比增长37%。
据了解,各国和各地区目前普遍推出了淘汰白炽灯的计划,欧美、日本及我国等都计划在2-3年内完全淘汰白炽灯。此外除了国家层面的淘汰白炽灯路线图,国家性的补贴及地方政府的LED照明推进计划也陆续推出。分析普遍预计节能照明补贴政策的出台及地方政府的积极推进将进一度加速LED照明产品的普及。
安信证券分析姜瑛指出,今年LED需求快速回升,且台湾LED产业封装先于芯片启动,显示出旺盛的需求。此轮回升LED照明订单确定,企业盈利能力逐步企稳,预计未来3年LED照明需求复合增速将达到59%,LED照明有望推动产业进入新一轮周期。
分析建议关炷上游的三安光电、德豪润达,渠道占优的阳光照明,中大尺寸背光取得突破的瑞丰光电和聚飞光电等。