来源:息产业网
时间:2013-07-17
上周五,国务院召开常务会议,会议要求推动年内发放4G牌照,这意味着4G正式进入倒计时。如果说,2G是普通公路,3G是高速公路,那么4G则进入高铁时代。就各大运营商的数据来看,4G网络速率可以达到下行100M/s,是3G网络的10倍,2G网络的200倍。所谓“好马配好鞍”,超高的传输速度,可以实现高清监控、视频直播、移动办公等目前技术做不到的事,但是要实现这些核心应用终还是要落在终端上,除了更多的“内核”支持更快的处理速度、更大的存储空间容纳更大的即时数据、更大的屏幕显示更多的互动内容,4G终端还会有哪些新的变化,会朝着哪个方向发展?这都是当前大家非常关注的话题,而全球4G手机的数量从2011年3月的6款(占当时市场总数的6%)增长到2013年1月的221款(占当时市场总数的33%),从目前已经面世的这些形形色色的4G手机,我们可以看出少许端倪,从而对未来的4G终端进行一番大胆猜想。
先解决3G遗留问题
显示技术、电池续航、3D技术等问题还未解决,大屏多核仍是主流。
从目前面世的LTE手机来看,还没有终端厂商推出非智能机,所以进入4G时代,智能手机显然是大势所趋。同时,LTE智能机仍然以搭载Android系统为主,目前已上市LTE智能机的终端厂商中,三星、LG等都是Android系统的忠实追随者。WP系统目前在诺基亚、HTC的终端上搭载,但市场份额仍然较低。
4G高速网络意味着单位时间内传输的数据更多,这对终端CPU的处理速度提出了更高的要求。目前,四核芯片已经成为主流趋势,LTE智能手机在这样的发展趋势下,必将采用更高、更快的应用处理器。像三星已经开始做八核的手机,索尼移动通信大中华区CTO刘川里认为这将是一个趋势:“三星的这个八核架构是基于ARM公司早的在2011年就已经发布的big.LITTLE技术,意思是手机里的这些核是分工的,比如八核里面有4个A7的核,有4个A15的核,小处理量的用小核做,大处理量的用大核做。平时接电话、发短信、收邮件用小核,大核处于休眠状态,这样既有效率又省电,这将是趋势。”
而随着应用越来越多,手机屏幕仍有变大的趋势,纵观市场上现有的LTE智能机机型,屏幕大多集中在4.0~6.0英寸之间。“因为屏幕越小,你可以互动的事情也越少,今后智能手机屏幕越大,显示的内容越多是趋势。”刘川里表示,“柔性屏幕是大家都想攻克的难题,因为折叠意味着在不影响便携性和使用体验的前提下,屏幕可以变得更大,但目前还存在技术壁垒,也许还要一段时间才能商用。”
另外,视频被各方看作是4G网络的主打应用,包括视频通话、视频点播、大型游戏等。中国电信市场部总经理刘平向记者透露:“高清视频、高清游戏以及3D高清将是中国电信4G主要推广的三个应用。”从他的言词中,我们可以找出两个关键词:高清和3D。这意味着4G终端将朝着更高的屏幕分辨率、更大的存储容量以及裸眼3D手机的方向发展。确实,在4G高速网络的推动下,“未来会有更多在线购物、三维导航等虚拟现实的应用,以及大型游戏、3D视频等陷入式体验。”中国移动研究院研究员陈志刚说。这些更加注重真实性的应用无疑更加适合加入3D元素。然而,尽管目前市面上早已有裸眼3D手机销售,但是用户体验并不好,很多用户反映如果使用裸眼只有在静态的情况下才有较好的效果,一旦手机晃动,就会暴露当前3D技术的各种问题。
所以,4G初期,很多在3G时期遗留的问题,如显示技术需突破、电池续航时间短(4G下的网络传输、应用运行等都会更耗电)、3D技术不成熟等问题都等待解决,只有解决了这些问题才能迎来4G终端新的变革。
手机不只是通信工具
未来的智能手机会变得更像一台移动电脑,还将成为个人的移动网络中心。
在3G网络下,人们开始把智能手机比作移动电脑。“现在中国有很多人只用手机,手机既代替了他的计算机,代替了通信设备,也代替了他的上网设备。”刘川里说,“因为现在的智能手机已经是计算机了,拿5年前的计算机来比,手机无论是存储空间,还是处理能力都超过它了,除了屏幕比它小以外。”但是在3G网络下,用手机看视频会卡,大型游戏玩不了,移动办公受限,还是有很多应用必须借助电脑完成,并不是硬件不达标,而是网速受限。不过在4G高速网络的支持下,未来的智能手机会变得更像一台移动电脑,将在用户面前呈现无限的发展潜能。
全球移动通信协会的研究表明,未来5年,发展中国家至少有1.8亿儿童可借助移动互联网技术接受教育;基于移动技术的交通管理可使人们上下班路上花费的时间减少35%。在智能交通管理中,手机相当于一个传感器,可以根据移动基站的信号切换,分析道路上的车辆数量和车速状况,提高交通部门“循数管理”的科学性,为手机用户提供实时路线选择。
同时,手机还将成为个人的移动网络中心,为各种移动终端如平板电脑、笔记本、穿戴式智能设备等提供无线网络资源,这时的手机将变身为一个无线路由器,对于经常在没有网络环境下工作或者生活,又需要经常使用电脑或者平板的人来说,无疑是一个利好消息。因为目前的3G带宽有限,大家往往只能用无线网卡作为备用网络,但是如果有了4G网络以后,随身携带的手机提供100M/s的网络资源,就可以同时为多人多台智能设备提供无线网络资源。另外,对于广大的农村偏远地区铺设网络基础设施也是一个利好消息,4G的网络带宽能够媲美有线宽带,完全可以省掉布线的麻烦,减去一大部分的成本。