刘兴亮认为:
入口和平台是移动互联网热的两个词汇。百度此次收购91,获得的不只是应用商店的入口,还有91平台上约10万的开发者,未来都可以直接迁徙到百度云平台上。两手抓,两手都要硬,似乎就是这个道理。
摩根士丹利研究报告:
百度发力移动领域:百度已经通过并购在移动互联网行业展开了更加激进的措施。在今年5月斥资3.7亿美元收购了PPS(一款在移动用户中普及率很高的在线视频平台)后,对91无线的收购将使百度获得应用商店这一关键的移动互联网入口。
赛迪网报道:
投资界人士分析, 91无线与百度自身具有极强的业务互补特性,百度收购91无线,将大大巩固百度移动互联网入口地位。投入巨资大手笔收购91无线的全部股权,充分体现了百度管理层的远见和魄力。
业内人士认为,百度此次收购,将对中国移动互联网行业产生巨大影响。百度将通过搜索和应用商店两个强势入口,直接满足用户的各种搜索和应用下载请求,同时连接海量开发者,打造健康完整的移动互联网生态。百度已经在移动互联网棋局上牢牢夯实了自己的阵地。
高盛投资报告:
预计,移动游戏将成为这些资产背后的主要营收推动力。与91无线的成功整合,以及与游戏发行商之间的密切关系,对于百度开启商业化机会至关重要。但需要指出的是,百度在游戏市场缺乏执行经验。
项立刚认为:
【移动互联网应用入口之争】百度收购91无线,是移动互联网领域一件大事。这一方面对于众多的创业公司是一个鼓励,同时,对于移动互联网新格局也会有影响,百度的手机助手和91助手将会掌握相当移动互联网应用的分发权,一定程度上封堵对手。昨天百度涨了4%,不是没有道理的。
总结以上各家观点,在当前互联网总体流量增长乏力、用户加速向移动端迁移的背景下,谁抢夺移动端入口和用户,谁就抢得了未来。
@胡延平DCCI
【91不值19亿】刚才答媒体问:1.收购用掉手中三成现金,只能说百度急了;2.需要此类业务但不需要19亿美金高价;3.竞购对手成功哄抬;4.BAT亚平台竞逐云管端,百度管弱移动短板短,收购91有助增强管,但对端依旧缺乏主导力,应用分发仅为管之一;5.生态化竞争阶段,搜索未来赢在非搜索生态整合与主导。
@RDA锐迪科微电子
【锐迪科电子将于8月6日发布2013年第二季度财报】2013年7月15日锐迪科电子,宣布将于2013年8月6日在美国市场开盘前,发布其第二季度的2013年的财务业绩。CEO戴宝家和CFO董莉,在美国东部时间上午8:00主持召开电话会议,讨论本公司的财务业绩。//t.cn/zQb4d76
@iSuppli顾文军
22纳米:大陆距离产业化还有多远? 其实我觉得还有很远。至少2年的时间吧。希望国内的科研院所这次和业内的龙头企业紧密合作,尽快把专利产业化,技术市场化。
@孙昌旭
你的理解之深超越Xilinx的专家了//@光纤入户: 我的理解:亮点就是改变了时钟分配方式和逻辑分区间互联方式,使复杂设计时关键的制约因素时钟收敛变得很容易,这就使逻辑可行性跟物理可行性之间画上了约等号(对应程度达90%),离一般软件编程那种只要想得到就能写代码实现的境界近了一大步//@孙昌旭
Xilinx的又一次革命:在FPGA中加入重要ASIC技术,文章链接://t.cn/zQbAtlF Xilinx这个大变革的背后是,谷歌、Facebook、腾讯、百度阿里等互联网大数据公司都开始寻求自已定制核心芯片,而不会购买标准的商业芯片,因为他们核心的竞争力就在数据信息的控制。。昨天有读者要看技术细节的
@孙昌旭
我也确认了...回复@手机晶片达人: Not only Qualcomm , but MTK , Broadcom , Spreatrum also slow down order of Q3(高通,MTK,博通和展讯,Q3订单放缓)//@KINAMKIM
台积电一些客户订单放缓---//t.cn/zQ4Wg4Y 任何神话都不可能一直维持下去
@联芯科技
首个全国性北斗产业联盟--中国北斗产业化应用联盟近日于南京成立,联芯科技成为首批成员。联盟覆盖芯片、模块、系统、测试、终端、服务等整个产业链,为企业搭建沟通、交流与合作的平台,有利于发挥企业的主动性和创造性,实现以企业为主体的合作共赢的创新机制,北斗星通、联芯科技等75家企业加入联盟。
@LSI中国
#LSI新品发布#【LSI全系列Nytro PCI-E固态存储新品之Nytro MegaRAID 8110-4e阵列卡】该产品采用PCI-E 3.0 x8系统接口和MD2刀版样式,LSI SAS 2208 ROC双核RAID芯片处理器,自带1GB DDR3-1333缓存、200/800GB闪存(原始容量256GB/1TB),提供四个mini-SAS SFF8087 6Gbps接口,可连接多128台设备。