• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TDK LGJ系列高可靠性功率电感器登陆Mouser

来源:EEWORLD
时间:2013-07-17

分享至:

Mouser Electronics供货带防伪验证系统的 TDK LGJ系列高可靠性功率电感器。

TDK LGJ系列高可靠性功率电感器的电感范围为1.0µH - 1500µH,额定电流范围为0.15A - 13A,直流电阻范围为1.028Ω - 78.7mΩ,符合AEC-Q200标准和MIL-PRF标准。 LGJ系列高可靠性功率电感器提供带可选RFID库存跟踪功能的防伪验证系统,并且采用无铅封装。 其应用包括:军事、医疗、工业和汽车。

标签 TDK Mouser Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻