来源:中国电子网
时间:2013-07-16
PCGH近日曝光了一份Intel Xeon、Xeon Phi的规划路线图。虽是服务器和高性能计算领域的,但也能反映出桌面平台的进展。
不过注意,本文中说的Xeon不包括单路型号,而是双路型EP、多路型EX,而且Intel的新工艺、新架构一般都是先在桌面上使用,一年左右之后进入服务器。
路线图显示,Haswell架构的Xeon EP/EX将在明年发布,除了带来桌面平台已有的22nm工艺、AVX2指令集、PCI-E 3.0总线之外,还会开始支持DDR4,这也将是Intel次支持下代内存。(明年的再下代发烧级平台Haswell-E也会支持DDR4)
Broadwell安排在2015年,但这一代只是更换14nm新工艺,架构上基本保持不动。
接下来就是Skylake,虽被标注为“Future”(未来)但不出意外就是2016年了。它会继续使用14nm工艺、DDR4内存,但会升级新的指令集AVX3.2,同时首次引入PCI-E 4.0总线。
要知道,PCI-E 4.0还处于规划阶段,尚未开始制定,PCI SIG组织只是计划在2015年初发布0.9版本,终正式版都不知道什么时候出来,不过很显然,Intel已经迫不及待了。
图上没说的是,Skylake还会支持SATA Express,也就是先在SATA 6Gbps的升级版,基于PCI-E总线,传输带宽至少有800MB/s。
按照桌面、服务器相差一年的惯例,Skylake会在2015年来到普通消费者面前(下边还有证据),但是否也 会同时带来AVX3.2、SATA Express、PCI-E 4.0?感觉前两种可能性极大,PCI-E 4.0则有点悬,毕竟先在PCI-E 3.0都没有太大实用价值,PCI-E 4.0更难以让人买账。当然,也不排除Intel为了增加卖点而同步引入的可能性。
上图中还提到了下代Xeon Phi加速处理器,14nm工艺,AVX3.1指令集,支持DDR4内存(现在是DDR3/GDDR5),还提供Socket插座、PCI-E扩展卡两种 样式,并支持PCI-E 3.0,双精度浮点性能将超过3TFlops,是目前的三倍。按照此前说法,新一代Xeon Phi可以不依赖于Xeon而能够独立运行。
下边说一下Haswell这个神秘代号的问题,并结合VR-Zone三次曝光的路线图来分析分析。