• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED照明产业变革 高压芯片推广亟须产业链配合

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-16

分享至:
  • 技术创新推动应用需求

    在传统LED显示屏领域,各种室内外LED显示屏关键技术基本成熟,产品整机在可靠性和工艺水平方面不断改进和完善,形成了标准化系列产品。行业整体技术创新方向主要集中在大屏幕控制、高密度显示新产品开发、特殊项目异形工程化设计、LED显示应用拓展产品以及产品可靠性、节能等方面。同时,全彩色室内外显示屏得到广泛应用,室外高清晰度全彩表贴技术与产品日趋成熟。

    随着技术的不断创新,LED上游产业发展对显示应用产业的发展促进作用明显,应用于重大工程、满足特殊需求的综合技术工程能力增强。室内高密度、小间距LED显示屏挑战DLP背投、LCD等,从P2.5到P1.8再到P1.5,广泛应用于广电、道路交通指挥、公安监控、电力系统、军事、水利、城市管理等各个行业。2012年6月欧洲杯上,中国LED显示企业再次展示了中国LED显示产品的风采,又一次让“中国制造”站在了世界舞台的中心。2012年春晚,由LED显示屏组成的360度梦幻舞台,呈现了一场视觉盛宴。

    因此,整个产业对材料器件的需求也有了新的变化。在芯片器件方面,对表贴器件的需求不断提升,且要求波长离散小、色彩一致性强;抗静电能力强,可靠性高;性价比高,便于成本控制。在驱动元件方面,对刷新频率和智能控制有了更高的要求。在电源系统方面,则要求节能、可靠,能实现冗余备份。

    高压芯片推广亟须产业链配合

    HV芯片的优点主要表现在以下几个方面:减少了芯片固晶、打线的数量,降低失效概率,降低封装成本;单颗芯片内形成多颗微晶集成,避免了芯片间BIN内波长、电压、亮度跨度带来的一致性问题;芯片由于自身的工作高电压,容易实现封装成品工作电压接近市电,提高了驱动电源的转换效率;工作电流低,降低了成品应用中的线路损耗;小电流驱动,光效高,减轻了散热压力;无需变压器,避免了变压器上的能量损耗,降低了成本,节约了驱动空间,方便灯具设计。

    GaN基LED在照明领域取得了前所未有的进步,其光效和价格是LED能否得到快速推广的关键因素。蓝宝石衬底的正装结构LED以工艺简单、成本相对较低一直是GaN基LED的主流结构。我国台湾晶元光电早推出HVLED,发光效率可达到160lm/W以上。中国大陆的迪源光电在大陆率先实现了HV芯片的量产,所开发的HV芯片封装后,光效超过110lm/W。但是,目前HV芯片还没有大面积普及,封装企业对HV芯片的需求较少,而HV芯片配光应用的整体方案才能突显HV芯片的优势。因此,HV芯片的制作与生产只是其中一个方面,更重要的是与设计、封装、应用等环节相结合,做好与应用端客户的对接和匹配工作,才能使HV芯片得以广泛推广。

    传统正装结构芯片仍是当前的主流结构,未来的主流结构还不明朗。而HVLED使 LED照明 灯具设计进一步简便和轻薄化,符合灯具发展的方向,有望成为未来 LED芯片 市场的重要组成部分。

  • 标签 LED照明 LED芯片 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

    更多新闻