• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

详构:MarS Board 超级ARM DIY计算机平台

来源:我爱方案网
时间:2013-07-16

分享至:

【导读】MarS Board是基于Freescale Cortex-A9架构,主频1GHZ 的i.MX6双核处理器设计的硬件平台。用它登录嵌入式世界,将带你去一个更强更快更好的软硬件平台,寻找全新的idea,而非局限于现有的硬件平台。探索MarS Board,你会发现更多意想不到的设计方案。

"好奇号"登录火星,其使命是探寻火星资源,而MarS Board超级ARM DIY 计算机平台登录嵌入式世界,将带你去一个更强更快更好的软硬件平台,寻找全新的idea,而非局限于现有的硬件平台。探索MarS Board,你会发现更多意想不到的设计方案。ARM DIY计算机平台是由英蓓特科技自主开发设计,4月1日预发布,得到极好的市场反馈。截止7月1号,国际国内客户预定量已经达到891pcs MarS Board,突破Freescale i.MX6双核处理器缺货等重重阻碍,批1Kpcs有现货,于7月1日起可马上发货。

MarS Board 是什么

图 英蓓特盛夏强力推出MarS Board 超级ARM DIY计算机平台

1.双核独立运行操作平台

MarS Board是基于Freescale Cortex-A9架构,主频1GHZ 的i.MX6双核处理器设计的硬件平台。双核可以独立运行,一个Cortex-A9核 运行 Android4.0 OS + HDMI高清显示屏或者9.7寸 LVDS显示屏;另一个Cortex-A9核运行uCos-II OS+ 4.3寸或7寸触摸屏;如果你只认为MarS Board就这样运行Cortex-A9 双核架构,那您可能错了,因为ARM DIY计算机平台给您创造的意想不到的惊喜总在后面。

2.多显示操作平台

你可以通过LCD接口连接4.3 寸 或者7寸LCD触摸屏,也可以通过LVDS接口连接9.7寸LVDS触摸屏,或者通过HDMI接口连接高清显示屏。而这些,MarS Board硬件平台都可以助你实现。

3.多媒体操作平台

当越来越多的硬件平台支持1080P编解码,MarS Board也不甘落后,它可以支持1080p,60 h.264 视频解码,也可以支持1080p30 H.264和 720p 视频编码,支持2D/3D 图形加速,能够更好的应用于高级HMI,高清机顶盒,Android TV以及多媒体网络设备行业应用中。

更多新闻