• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

技术特征规范化 视频服务器前景很可观

来源:和讯网
时间:2013-07-16

分享至:

    近年来,随着网络技术和网络应用的进一步拓展,也为视频服务器这一专业设备的发展带来了契机。各行业内知名企业纷纷组织研发力量进行技术攻关,推出了一大批具有特色的新一代视频服务器产品。现在的视频服务器技术已经相对成熟,形成了较为规范的技术特征。从长远来看,网络视频服务器的系统集成有巨大的潜在市场和深远的发展前景。

    视频服务器技术特征规范化

    传输实时图像的同时,同步传输检测数据和状态信息、D1@25fps画质、带有RS422/RS485串行通讯接口可外接云镜等各种外设、多协议支持、双向音频实时传输、视频帧率根据带宽自动调节、网络中断后自动连接、完善的报警功能、USB备份接口、更低的功耗、更高的稳定性等等。

    现在,视频服务器已经在实际项目当中得到了越来越多的应用。例如,某台资企业在大陆三个城市建立了生产基地,每个基地又有若干个独立的产品线,管理上相对独立。原先各基地采用了模拟视频监控系统,系统集中管理困难。经过实地考察和客户需求分析后,建议客户采用视频服务器改造原有的监控系统,每个基地内通过权限管理做到各个产品线相对独立管理,对于涉及到专利技术的敏感地带,采用硬件访问控制,禁止外网客户访问,三个基地都通过企业原有的VPN专线实现网络连接,由总控中心集中管理,并添加了JDR电子地图管理模块。系统运行至今整体表现良好,并且该系统在客户后期的扩容中表现出良好的兼容性,受到了客户的好评。

    视频服务器在监控中作用

    什么是网络视频监控?网络视频监控是相对模拟监控和数字监控而言的。在模拟监控系统中,图像的传输、交换以及存储均基于模拟信号处理技术。数字监控引入了先进的数字信号处理技术,实现了以DVR为典型代表的数字化存储。而网络监控以数字信号处理为基础,采用网络化的方式实现信号的传输、交换、控制、录像存储以及点播回放,并通过设立强大的中心管理平台(CMS),实现对系统内所有编解码设备及录像存储设备的统一管理与集中控制。对用户而言,仅需登录中心管理平台,即可实现全网监控资源的统一调用、浏览和管理。网络视频监控实现了端到端的网络化,系统架构由IP前端、TCP/IP网络、中心管理平台、网络存储设备、电视墙解码器以及客户端等几个部分组成。

    视频服务器从核心功能上可以分为视频编码器和视频解码器两大类。视频编码器位于网络视频监控系统的前端,而视频解码器则位于用户访问端(或称为后端)。

    视频编码器用于实现前端信号(视频、音频及其它信号)的数字化压缩和网络化,具体功能包括监控点模拟视音频信息和报警信息的接入、编码/压缩、传输以及外围设备(如摄像机、云镜、矩阵等)的控制。上述信息经视频编码器处理后通过IP网络上传至中心管理平台,再由中心管理平台分发至客户端、视频解码器以及录像存储设备。

    视频编码器与网络摄像机的差异在于,视频编码器的视频源来自模拟摄像机,需要与模拟摄像机配合使用,而网络摄像机是一体化的,本身就集成了模拟视频采集功能。从目前的情况来看,尽管网络摄像机正在大量涌现,但因为以下两个原因,视频编码器仍将在网络视频监控系统中占据不可替代的重要位置:一是大量已建的模拟和数字监控系统亟待网络化改造,为了保护现有模拟摄像机的投资,这些改造将产生庞大的视频编码器部署需求;二是目前网络摄像机的选择面还远远没有模拟摄像机大,难以满足不同用户差异化的应用需求,所以很多应用场合必须基于模拟摄像机加视频编码器的模式实现前端的数字化网络化。

    视频解码器则用于在PC客户端的控制下接收平台转发过来的网络视频监控码流,解码输出模拟信号到电视墙、音响等外围设备,通常部署在用户的监控中心。视频解码器与PC客户端的不同在于,视频解码器一般基于硬件解码,通过专门的显示设备显示监控图像,而PC客户端直接通过PC显示屏显示监控图像。由于PC客户端还有更多控制管理功能,且接入灵活、操作方面,所以基于PC客户端进行监控浏览的应用越来越普遍。但由于视频解码器基于硬件,性能稳定、图像质量好,因此对于很多需要集中解码上墙的应用还是有着很普遍的意义。

    视频服务器未来市场具有强大生命力

    我们都知道现代电子产品更新换代比较快,所以我们对网络视频服务器的发展充满了期待。目前市场上的视频服务器主要的功能是完成图像和声音的采集、压缩及传输的功能。视频服务器用到的核心技术一般包括视频压缩算法,音频压缩算法,网络传输协议。目前市场上的主流技术主要是MPEG4或H26x视频压缩算法、AAC音频压缩算法、G.72x语音压缩算法(或AAC音频压缩算法),TCP/IP协议等。

    未来的视频服务器市场,会出现高速增长,其增长会导致模拟摄像机市场下滑,这样DVS的市场会随着模拟摄像机的下滑而逐步下滑。从目前的技术来看,视频服务器的成本已经低于模拟摄像机DVS,视频服务器呈现出更强大的生命力。

    因为DVS进入门槛较低,各个厂家为了保护自己的利益,不愿意推进标准化,产业规模一直受制于标准化问题。视频服务器的发展一开始就呈现出标准化的趋势,DVS在视频服务器的带动下逐步实现标准化。

    DVS的市场在未来一段时间内可能会因为安防市场的扩大带来一定量的增长,但是在未来,DVS的市场份额会随着模拟摄像机市场的下滑而受影响。所幸的是,尽管模拟摄像机市场会逐步下滑,但已装的模拟摄像机数量惊人,涉及领域、行业广泛,所以作为传统与“四化”的中间物设备DVS,还会保持有相当的增长期。

    现在安防行业还在不断的发展,随着视频监控设备的日益普及,网络视频服务器也将应用的更加广泛。

 

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻