来源:工商时报
时间:2013-07-15
工控IC通路商[1]安驰受惠于Xilinx的FPGA芯片销售持续成长,今年第3季营运将维持成长动能。安驰指出,赛灵思FPGA芯片的成长动能主要来自三个领域,包括国内半导体/LED测试机台本土化趋势、全球对安全监控产品的需求热络、以及成功抢进航天应用领域。
安驰进一步表示,赛灵思在全球28纳米FPGA芯片市场,以63%市占率大幅对手,并已率先抢进20纳米制程,预期该产品线可望持续保有成长动能,也将成为安驰在2013年的主要成长动力,且因其营收比重持续成长,预期安驰的毛利率表现可望逐季走扬。
安驰今年第2季营收较第1季成长15.24%,其中三大产品线,美商亚德诺半导体(ADI)的模拟元件产品线,与赛灵思FPGA芯片所属的逻辑数码元件产品线都有明显成长,季成长率分别达19.52%与56.84%。赛灵思的FPGA芯片产品已在今年5月份跃居安驰的第二大产品线,并在6月份占营收比重快速提升至18.87%。
累计今年上半年营收来看,赛灵思FPGA芯片产品线营收占安驰的整体营收已达14.10%,远优于去年同期。安驰表示,今年来台湾半导体与LED产业,其周边机台、测试机台国产化的比例提升,国内对FPGA的需求大幅提升,为安驰今年业绩带来新的挹注。
除赛灵思FPGA芯片持续成长外,美商ADI的模拟元件产品线营收,受惠于包括自动化设备、医疗仪器与微机电产品等各类工业控制应用市场需求回温,第2季营收也已恢复成长动能。美商捷桥(PLX)的周边及接口产品线,则由于云端服务器与主板客户拉货递延,第2季营收与第1季相较减少,不过,安驰表示,预期至第3季底将可获得解决。
注1:通路商是指自己有自主的品牌、研发能力等,但是没有生产产品的工厂的厂商