来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-15
OFweek电子工程网讯,从过去的几周开始,批802.11ac无线产品已经开始陆续上市。从本质上来说,802.11ac是当前智能手机与笔记本电脑主流的802.11n标准增强版,单纯从下载速度上来说可以有大幅度的提升,甚至可以达到原本802.11n几倍的速度。
802.11ac的工作原理
802.11ac的核心技术主要基于802.11a,继续工作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度有望 达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
其实802.11ac项目早在2008年上半年就已经着手开始,当时被称为“Very High Throughput”(甚高吞吐量),目标直接就是达到1Gbps。到2008年下半年的时候,项目分为两部分,一是802.11ac,工作在6GHz 以下,用于中短距离无线通信,正式定为802.11n的继任者,另一个则是802.11ad,工作在60GHz,市场定位与UWB类似,主要面向家庭娱乐 设备。
不过802.11ac标准甚至还没有进入草案阶段,整整一个月前的11月10日才初次确定了基本轮廓,未来还充满变数。按照预计,新标准草案将在2011年年底可用,终正式规范则有望在2012年12月完成,也就是三年之后。
而在下一代标准诞生之前,现有的802.11n也会进行过渡性升级,支持三路乃至四路MIMO(多 输入多输出)数据流,理论速度可从当前双路的300Mbps提升到三路的450Mbps、四路的600Mbps。Intel 5300芯片组、苹果AirPort Extreme(2009年10月升级版)等实际上已经支持三路MIMO数据流,
连上新设备即可提供450Mbps的理论传输速度。