【导读】如今Haswell架构主板在民用市场受到广大消费者的大力追捧,在工业市场又是什么样的影响呢?今日小编就带你探秘片搭载Intel第四代酷睿处理器的工业主板,看看工控机大佬如何将Haswell架构应用到工业中。
Intel在继Sandy Bridge、Ivy Bridge之后又出升级版的Haswell处理器,如今Haswell架构主板在民用市场受到广大消费者的大力追捧,特别是近期苹果公司在美国旧金山Moscone Center West举行的WWDC2013发布会上提出苹果MacBook Air搭载Haswell处理器。Haswell架构除了在民用市场上受热捧之外,在工业应用市场也同样没有落后。这不,华北工控片基于Haswell工业主板已经诞生了!
图1 主板整体图
基本特性:
◆支持LGA1150第四代酷睿i3/i5/i7智能处理器
◆支持双通道DDR3 1333/1600MHz内存,单条8G容量,系统支持32GB容量
◆VGA + DVI+HDMI
◆集成Intel haswell图像控制器,内嵌GPU,拥有卓越的图像性能
◆2个千兆以太网
◆3x PCI,2xPCI-E x8, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x1,10x COM,14x USB,6x SATA,1x LPT