• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Acetec采购泰瑞达J750ExHD测试系统 降低半导体测试成本

来源:21ic
时间:2013-07-15

分享至:
泰瑞达 公司(Teradyne, Inc.)近日宣布,镇江艾科半导体有限公司( Acetec ,简称“艾科”)下单订购了20个J750ExHD系统,用于对移动联网设备进行数字晶圆拣选及终测试。艾科位于中国镇江的新生产测试工厂计划于2013年10月完工,泰瑞达将从2013年第三季度—也就是该工厂完工前—开始在艾科新的生产测试工厂安装这些系统。

艾科总裁兼首席执行官Ken Wang表示:“我们之所以选择将J750ExHD作为艾科的主ATE平台,是因为其涵盖了广泛的低成本消费设备服务市场。更多的系统选择将扩大我们在发展迅猛的图像传感器和移动联网设备部门的生产测试服务市场。无晶圆与IDM半导体公司已经开始寻求泰瑞达新款HD仪器所具备的J750能力,而我们位于镇江的新工厂将让他们可以在一个地方使用所有系统。”

泰瑞达消费者业务部总经理Jason Zee说道:“泰瑞达很高兴能够与艾科合作,通过J750ExHD扩大其在中国半导体测试服务市场的业务。J750™系列产品,特别是J750ExHD和IP750Ex,将扩大艾科的能力,让它能够为众多服务于半导体设备市场中一些发展迅猛部门的设备制造商提供低成本生产测试服务。”

凭借已安装的4,000多个系统(服务150多个客户),J750系列已经成为图像传感器和微控制器等低成本消费SoC设备市场行业标准的 测试系统 。J750ExHD反应了泰瑞达不断进行研发投资,以满足该成本敏感型设备市场不断变化的测试与测量需求。HD的高密度仪器支持同时测试更多芯片,从而进一步拉低各芯片的测试成本。添加的产品包括一个48通道的设备电源、一个128通道的800Mbps多功能数字仪器和一个72通道的转换器测试选择。

标签 Acetec 泰瑞达 测试系统 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻