• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

空姐iPhone充电时打手机触电身亡 警方称具体原因待查

来源:现代快报
时间:2013-07-15

分享至:
   
  “手机充电时,千万不要打电话。”昨天,在微博上,这句话是被重复多的告诫。因为,微博上有消息称,一名23岁年轻漂亮的南航空姐,因为在手机充电时打电话,结果触电身亡。但网上部分专业人士,对此事产生了质疑,认为手机输出电压很低,不会致命,这名空姐的死,可能另有原因。现代快报记者从新疆当地警方了解到,该空姐确定为触电身亡,但当时是否正在用充电手机通话,还有待核实。

  网传充电手机电死空姐

  昨天,一条微博在网上引起轩然大波。“@空姐网”官方微博称,“马爱伦,南航空姐,一个马上要结婚的新娘,8月8日就是她的婚礼!16日就是她的生日,2013年7月11日晚,用买不到一年的正品iPhone5充电时通了个电话,突然被一股强烈的电流电倒……就这样永远地离开了,离开了她的新郎!年仅23岁!为她默哀,大家慎用苹果及充电宝。”

  这条微博瞬间被转发3000多条,各大媒体的官微也转载了这条微博。照片中的女孩,年轻漂亮,充满朝气,婚纱照也透露出无比甜蜜的气息。想到这样一个年轻的生命就此逝去,不少网友感到非常惋惜。

  一时间,充电手机电死人的说法也引起热议,很多网友表示,自己也有在充电时打电话的习惯,今后要注意了。还有部分网友在微博反映,自己也曾在手机充电时打电话,有“手机漏电”或者“被电到”的感觉,还好没有发生意外,大呼庆幸。

  昨天下午3点多,网友“@M小静1128”发微博称,自己是马爱伦的姐姐,“妹妹的离开是事实,我发微博是希望提醒大家充电不要打电话!”“@M小静1128”表示,已经将材料交给警方,手机是去年12月买的,没过保修期,事发时手机是“直充”。

  “@空姐网”随后也表示,他们已经与马爱伦的家人取得联系,澄清了网上关于马爱伦是“洗完澡出来接电话”的传言,并表示,警方已经证实是全身过电而死。

  热议

  触电可能性的几种猜测

  专业人士大多认为,手机的电压不足以电死人。但这位23岁的年轻空姐,确实死于触电。那么是否存在其他可能性呢?

  充电线路有问题?

  “可能并非是手机导致触电,而是充电线路存在问题。”南京一名中学物理老师表示,手机本身的输出电压很低,只有3伏特~5伏特,应该对人不会造成伤害。但因为手机当时真在进行充电,如果充电线路本身存在问题,如线路老化、金属线头突出,和人体产生接触,就不是手机导致的触电,而相当于正常的“照明电路触电”,电压能达到220伏特。

  跟个人体质有关?

  而南京市家电维修协会专家徐学录则认为,充电手机导致触电死亡的可能性并非没有。“每个人对于电流的敏感度不同,这个因人而异。有的人,10伏特就会对身体产生不良影响,电话线带有4-5伏特的电就会感觉麻手。”他认为,手机发射的信号同样带有一定的电流,还有可能是手机漏电,如果这个人对于电流特别敏感,而且手机贴近人的太阳穴,导致死亡,也是有可能的。

  与高压电相连?

  除此之外,徐学录指出,还有一种可能性,“住所附近是否有高压电线穿过?如果有高压电线,也有可能。瞬间有高压电和家里电压相连,家里电压瞬间升高,手机又正好在充电,导致触电身亡,也是有可能的,不过这概率非常小。”

  气温过高导致?

  一位手机方面的专业人士表示,还应该考虑天气因素。夏天和平时不一样,夏天温度很高,充电器也会很烫,电流不稳。特别手机的机身是金属材质,更容易导电。“不过原装的手机充电器应该更安全一些,都有保护装置,出现这种问题的概率不大。”

  果壳网曾辟谣“充电手机致死”

  充电使用电话引起触电身亡的说法,在微博引起了热议。网友们分成两派,唇枪舌剑, 一派认为,充电手机打电话导致触电的危险确实存在,使用者千万不能掉以轻心;另一派则认为,手机的输出电压,不足以电死人,这是早就“网路辟谣”过的。

  不少网友认为充电手机电压低,无法电死人。2010年,科普网站果壳网“谣言粉碎机”的一篇文章被许多持这一观点的网友作为引证。果壳网上的“真相”中写明,手机充电器结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。“一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。”

  警方:

  是否充电时打电话待核实

  因为“@M小静1128”微博定位显示,她所处位置在新疆昌吉市红旗路附近。现代快报记者根据这个信息,联系上了当地警方。当地警方表示,他们确实接到了报警,证实马爱伦已经死亡。警方表示,法医鉴定马爱伦是触电身亡。但发生事故时,她是否在拨打手机,手机是否在进行充电,警方表示,这些情况尚未核实,还在进行调查。“我们还没联系苹果公司,目前在和家属进行沟通。”

  目前,苹果公司的官方网站上,并未对此事给出回应。根据苹果客服提供的谘询邮箱,现代快报记者发出邮件谘询,也同样未得到回复。

  提醒

  充电时尽量不要打电话

  目前,马爱伦触电事故的具体原因,警方还在调查中。无论上面几种说法,哪种是事情的真相,但有一点可以确定:在手机充电时打电话确实存在安全隐患。

  手机专家表示,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,电压会超过平时很多倍,容易使内部零件受损。而且不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷、散热不好等原因,因为过热而有爆炸的危险,这种事故在网上能搜到不少。专家提醒,在手机充电时,好不要拨打电话。

  除此之外,专家认为,手机充电器同样重要。在中消协2010年的一则消费提醒中就曾提到,“在东北地区已经发生消费者使用未经CCC安全认证的充电器给手机充电,同时接听电话时,由于不合格手机充电器发生漏电,传导到手机上,致使当事人触电死亡的恶性案件。”

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻