腾讯科技讯(林靖东)北京时间7月13日消息,据国外媒体报道,据Windows Phone和Windows广告网络商AdDuplex称,Lumia 520已经成为Windows Phone手机中畅销的产品,它的全球市场份额可能达到了12%。
AdDuplex主要通过它在Windows和Windows Phone平台上发布的广告来收集常规数据。虽然它的这些数据并不准确,但是却能在一定程度上反映出微软这两款面向消费者的操作系统的内部机制。
据AdDuplex提供的数据显示,Lumia 520的销量已经超过了高端产品Lumia 920的销量,这表明微软和诺基亚制定的“面向低收入人群销售廉价Windows Phone设备”的战略已开始收到成效。廉价Windows Phone手机在发展中国家以及智能手机购买力不如欧美地区的市场很有吸引力。
虽然AdDuplex并未公布全部的研究结果,但是据WMPowerUser计算可知:Lumia 520在今年6月份的份额为8.4%,同期Lumia 920的份额为12%;然而在5月份时,Lumia 520的市场份额仅为4.4%,由此可以看出,在1个月的时间里,至少有4%的市场份额从Lumia 920转到了Lumia 520。
这样的增长速度是惊人的,尤其是考虑到Lumia 520仅上市了4个多月的时间。这说明,这款售价低至150美元的手机在其目标用户群中非常受欢迎,它将推动诺基亚智能手机销量和Windows Phone设备出货总量的增长。
当然,这势必也会拉低诺基亚的利润率,这也是投资者为担心的问题。但是对于微软来说,就不存在这样的问题,因为不管是低端Windows Phone手机还是高端Windows Phone手机,用户都可以使用必应搜索,只是低端用户在应用市场上花费的钱相对会较少一些。
微软迫切希望增加Windows Phone设备的出货量,以说服关键开发商为Windows Phone平台开发新应用。Lumia 520或许会是推动Windows Phone设备的季度出货量突破1000万部的关键因素。经过初步计算可知,Windows Phone设备季度的出货量没有超过1000万部。