导读:Geek手机的性价还是比较高的,普通版1888元、支持无线充电功能版2288元,将在本月25日正式在京东网首发。另外,本次中兴Geek还将由中国联通定制发售,这款支持21M HSPA+网络的接入速率的手机将获得联通战略终端级别的补贴,不过发布会上并未公布合约详情。
7月10日,中兴通讯、英特尔联合中国联通在北京奥林匹克森林公园正式举办了“登峰造极中兴GEEK智能手机发布会”,尽管此次发布的中兴GEEK手机之前已多次曝光,不过作为继联想K900之后,第二款搭载英特尔Z2580处理器的手机。中兴GEEK 1888元的售价还是相当吸引用户视线。
机身设计方面,采用一体机身设计。中兴也没有忘记“极客”这一主旨,在保持V系列工艺设计的同时,还加入了金属按键以及实体拍照键,内存卡扩展也隐藏在后盖中,使机器整体看起来简洁而富有美感,不过从稍远的距离去看,或许是错觉吧,笔者似乎隐隐看出了小米的影子。
在处理器上,英特尔新一代双核四线程Atom Z2580处理器主频高达2.0GHz,能够支持21Mbps的数据传输速率。相比英特尔上一代产品,这款处理器可提供两倍的计算性能和高达三倍的图形性能,同时功耗更低。整体性能可见一斑。
而据官方称,采用该处理器的手机在Android安兔兔中能够跑出3万分以上的成绩,从得分上来看的确能够超越大部分采用ARM架构处理器的四核手机了,就是不知道功耗是不是也很给力。
中兴还为它搭配了2G RAM和8G ROM,并支持存储卡扩展。摄像头则是后置800万F2.0超大光圈摄像头+前置100万的组合,总体配置十分强悍几近旗舰级。