• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

集成连接设计突出 安防一体机或成行业新宠

来源:中国安防展览网
时间:2013-07-12

分享至:

    自2011年,安防一体机的次公开亮相深圳安博会。在展会吸引了不少观众的眼球,清晰地把大家对安全的思维引入了一个更深的层次。此后,安防专业人士开始对其频繁的评论,安防一体机已经成为行业的一个热点。很多安防、智能企业也开始致力于安防一体机的技术研究,以期在短的时间内推出新品。随着安防一体机逐步深入市场,成为行业新宠,安防一体机行业应用逐渐扩大。

    安防一体机集成连接设计

    您能想象在一个大约A4纸张大小的机体上可以集成数据讯息、控制操作与影像视频于一身的安防设备吗?如果我问您那会是怎样的设备,您可能会给我一个答案是智能居家的控制主机,但很不幸答案是错误的,这个产品它是兼据了智能居家的功能但却不是智能居家产品。它不仅仅可以单机操作更可以联网多机使用。它就是近为热点,但却尚未广为人所了解的安防一体机NSR(NetworkSecurityRecorder)或可以称为”新一代开放嵌入式集成系统”。

    NSR安防一体机具有多样化设备的集成连接设计上,可直接外接影像监控视频、报警探测系统、消防、对讲及巡更系统,还有重要的智能与门禁管制等多种不同设备,且在集成过程中无需要任何中间件软件及硬件的设备转换。界面上依照信号型式须求可接入设备包括4/8路监控摄影机、1路BNC输出、1路VGA输出、4/8路音频输入、1路音频输出、1路对讲输入/输出、1/2SATA硬盘接入、1个USB接口、4路读卡器接入、4路门磁接入、4路出门按钮输入、4路电锁、8路告警、8路继电器输出,还可外接一个告警扩展板。

    在外接设备上可达到50个之多个,可同对这50多个设备做统一的布署和设置,建立不同设备之间的功能关联,做到不管哪一设备出现异常,多个设备连动响应。NSR安防一体机对设备联机可采星形拓朴管理结构(starconfigure),按分区进行安防智能布防,NSR安防一体机对环境的适应性强,可应用于多种行业,力˙如连锁及量贩商店、金融银行单位、小区住宅及集合小区住宅,更可以应用于司法监狱或是科技厂房到区域。应用上可采单机运作或是多机连网集中管理的方式。接下来就让我们看看实务上NSR安防一体机要如何应用。

    NSR或成安防行业新宠

    目前,就行业技术发展和应用而言,主要有三个方向,一是产品结构及外观的更新升级,二是产品功能的功能深化或增加,三是产品技术应用的延伸和技术整合。外观和功能停留在行业内,容易造成重复、恶性竞争。而技术的应用创新,则可以开辟新的应用安防领域。NSR(安防一体机)是属于结构、外壳、功能、应用创新的哪一种,市场的路能走多远?

    在集成化、网络化风潮中,不难发现各种技术的应用创新已经开始,从原来简单的几个功能融合,到现在的设备、系统地不断整合。NSR(安防一体机),英文全称NetworkSecurityRecorder,在2011年底深圳安博会上,当时厂家以新品向行业用户推荐,据技术负责人介绍,NSR(安防一体机)系列产品NSR-8488在应用上做到8路告警、8路视频/音频、4个读卡器、4个电锁、4组门磁输入,可以运用在连锁商铺、企业事业单位、别墅/智能楼寓、医院、学校等领域。从产品概念上来说,NSR将是未来市场的主流,尤其在商业领域的应用,它本身也是技术和产品的双重创新。

    从行业发展上来说,安防必然进入一个到集成化、网络化的发展阶段。产品发展也将以新技术和新领域应用为主,而NSR将是这个产品发展的开端。相信2013年安防行业必然新品辈出,NSR也会在行业竞争中成为领头羊。

    安防一体机实务应用

    在NSR安防一体机实务应用上,我们以本机各种功能来套入实际应用中,首先我们来就整体功能应用来说,NSR上的4-8个影像输入可以链接不同型式的影像摄影机,如此可以在商店应用上刚好可以满足出入口,货架及收银台及仓库等小型影像监控管理,搭配上可以广播对讲的系统可以对商场进行促销与服务广播对讲,若再结合商品防盗系统就可更完整掌握商场内的货品安全。

    对于小区住宅而言:4-8这样的数量刚好可以符合小区人车出入口、周界及住宅内部重要处所的监控,NSR搭配上消防系统及门禁及报警探测,可以提供住宅一个整体的人身财产安全防护,另外透过互联网的机制,还可以在远程对住宅进行实时影像监控及安全防范设定布防。

    就于金融单位来看:则4-8的影像监控刚好是一个无人银行或是小型银行据点的理想摄影配置需求,可以在进出口及ATM区或是出纳行员柜台及金库等重点区域布防影像监控,再搭配上完整的门禁管制、实时报警系统和行内环境控制监控系统及智能分析系统,可以对无人银行及二三级银行进行一个积极且主动的安全防御作为,让金融安全在一个独立的NSR下就可以建置成一套完整的安全系统,且一样透过网络也可以从远程总行或一级分行内进行所有必要的安全控管措施。

    来到在司法监狱的应用上:NSR上4-8个影像输入非常适合监所小区域狱政监控及法庭审讯监控的条件。搭配上对讲系统可以直接做临时法庭审讯系统,结合门禁与报警及智能辨识与分析系统,则可以在监所形成一个一个利于区域管制的监所监控系统,在透过监所内部网络结合,则可将数量不同的NSR安防一体机以NSM(NetworkSecurityManagement)软件进行联机集中管理,以监控站方式可以在监所设置若干的监控站进行多级式安全监控管理。

    后再论及到科技厂房上来说:4-8的影像搭配厂区的多道式门禁考勤管制的系统的连动应用,可以对厂区内人员及物品流动和生产状况进行掌控,对于不同的摄影机型式于厂区的控制更可以在一台NSR上进行或是透过联网多台NSR班防一体机也可以顺利达成需求。在将消防系统加入NSR系统后对于厂区完整的安全体系也就形成,同时也可以搭配可做紧急广播的对讲系统及录像系统加上周界的报警探测系统,这样一来就是一个完美的NSR安防一体机应用体现。

    安防一体机NSR的系统集中管理与设置,是多种系统纳入一个平管理,NSR没有输入与输出的标准统一问题,更没有接口转换问题,它是安防一体的集中管理模式结构,也是一种独特的创新安防管理模式,对于简化且有效的一体安防管理模式,NSR安防一体机应该已经是未来趋势的先锋。

    关于安防一体机

    安防一体机,英文简称NSR(NetworkSecurityRecorder),是一套嵌入式集成多种安防技术和综合信息储存、处理的计算机系统,具备视频监控、录像与抓拍管理、门禁控制管理与信息记录、告警信息处理与记录管理等功能。安防一体机嵌入式集成视频录像、门禁、告警、对讲、联动控制、考勤、巡更、网络传输、实时监控、集中管理十大功能于一身,用一台设备就能取代传统的DVR、NVR、门禁、对讲、告警、考勤设备,用一台安防一体机就能解决一个小型安防系统项目,用数台安防一体机就能解决一个大型安防系统项目,而且嵌入式的系统整合让安防系统更稳定、项目成本上也更具优势。


    安防一体机采用的是嵌入式计算机技术,在声像处理、声像储存、门禁控制及联动、告警管理及联动、信息检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于软件集成系统,安防一体机代表了电子安防系统一体化的发展方向,是目前市面上电子安防工程项目的产品。

 

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻