• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

强降雨拷问安防系统 高清监控成“智慧之眼”

来源:中国安防展览网
时间:2013-07-12

分享至:

    7日晚至10日,强降雨再次袭击四川盆地西部大部地区,部分地方发生山体滑坡、山洪、泥石流等灾害并造成严重损失,出现桥梁垮塌、道路中断以及人员伤亡和失踪。截至10日19时,强降雨导致全省145万人受灾、7人死亡、48人失踪,详细灾情正在进一步统计中。位处副热带高压带,每年七八月份,我国大部分地区迎来强降雨,随之带来系列城市建设问题。    

    7日晚至10日,强降雨再次袭击四川盆地西部大部地区

    回顾近年来的特大暴雨:近日四川暴雨已致7人遇难48人失踪;7月7号,武汉遭遇50年一遇的特大降雨,降水量达到337.5毫米,城区大面积积水,交通瘫痪,整个城市的供水、供电、供气受到威胁;而在去年北京721暴雨,至今让这座城市难忘,全市5000多公里,排水管线大部分为上世纪50年代,建造,老化严重,更人排水能力大大折扣。

    强降暴雨,拷问城市安防预警系统。作为一个专业性很强的一项工作,城市安防预警系统涉及到等级、时间、范围三个要素,实际操作中事前预防、事中救援以及事后应用三方面。本文从城市视频监控角度探讨暴雨中城市安防预警如何进行救援疏导工作及其在城市建设中发挥的作用。

    监控与通讯相结合救援

    在实际救援中,监控与通讯相结合,给整个工作带来极大便利。城市设施管理局的监控指挥中心是在防汛防涝的过程中关键的神经中枢。通过大屏幕对城区的各个监测点进行实时监测,通过画面可以看出,易出现积水的重点监控路段路上没有积水。同时同时监控交通道路的情况,是否因为积水发生交通拥堵现象。

    据了解,目前的市政设施视频监控系统可以同时实现与防汛办、气象局的实时视频、对接,从而快速及时地对市政防汛队伍进行调度指挥。而新的通讯方式的运用,更将城市每一处积水情况迅速通知到相应负责的每一个人。

    而新的通讯方式的运用,更将城市每一处积水情况迅速通知到相应负责的每一个人。根据未来的天气预警的情况,请各防汛单位根据防汛预案,并发送到每一位设施管理工作人员的手机上。针对每次突发降雨过程,除做好24小时监控外,还首推短信群发系统,发现问题快速反应,避免在时间上延误时机,及时将天气情况,防汛指令向一线的防汛人员进行发布,有效提高防汛反应速度。防汛工作人员不能每个人随时守在防汛检测系统控制室内,气象信息短信起到了一个“顺风耳”的作用,通过这种段短信的方式,可以让该区相关工作人员,随时、随地了解汛情,并及时采取应对措施。

    通过整个集智能监督、远程可视为一体的现代化防汛监检测系统,保证将对范围内的雨情、水情进行实时监控,还可以清晰地了解到其他附近地区的汛情。当发生险情时,指挥部还能通过远程可视系统召开紧急防汛会议,统一调度指挥全市的防汛抢险工作。

    城市安防监控工程建设迫不及待

    7、8月份是每年的主汛期,强降雨后各大城市部分道路和低洼易淹区出现积水,个别区域发生局部内涝,给市民的安全顺畅出行造成严重影响。各级交警单位借助平安城市安防监控工程,可及时发现下穿隧道和立交桥等重点路段的险情,从而快速及时地对市政防汛队伍进行调度指挥,保障公民安全。

    城市安防监控工程是在防汛防涝的过程中关键的神经中枢。它通过大屏幕对城区的各个监测点进行实时监测,对各条道路、低洼地段的积水情况进行实时发布,并及时安排工作人员前往排水。如果有些低洼地段属于视频监控盲点,则可利用车载视频或单兵系统来对现场进行监控。单兵系统就是一个工作人员随身携带或手持的设备,能传输回现场的视频、音频信号,供决策者决策。同时监控交通道路的情况,是否因为积水发生交通拥堵现象。

    通过这样的一个安防监控工程中的集智能监督、远程可视为一体的现代化防汛监检测系统,保证将对范围内的雨情、水情进行实时监控,还可以清晰地了解到其他附近地区的汛情。当发生险情时,指挥部还能通过远程可视系统召开紧急防汛会议,统一调度指挥全市的防汛抢险工作。总之,城市安防监控工程建设已迫不及待。

    高清成为监控系统发展关键

    7月的汛期留给人们的是暴雨带来的“黑色记忆”。无情的暴雨在给人们带来生命财产伤害的同时,也曝露出了近年来我国城市建设的“软肋”。在震惊之余,我们更应该反思。

    高清监控不同于传统的模拟监控,它所带来的监控画质更清晰,更流畅,让安防监控从过去的“看得见”上升到了现在的“看得清”。近年来,由于高清安防监控工程及项目在各地的大量应用,高清监控也开始在包括暴雨、洪灾等自然灾害发生时的城市应急系统中大显身手。

    在城市防洪防雨系统中,可针对容易积水的地段,比如立交桥下、地下室入口、居民区低洼地区、河流护堤等,安装百万高清监控摄像机,与城市应急系统联动。高清摄像机对这些重点防护地区进行暴雨天全时段监控,当有积水,或积水达到、超过警戒水位线时,立即启动报警装置,派人工进行抽水、防堵工作。

    考虑到立交桥下光线较暗,且暴雨天气及夜间光线环境较差,普通监控摄像机难以正常发挥良好的监控作用。因此,针对这些特殊区域和环境,在选择摄像机时,可以选择安装低照度性能优良的高清监控摄像机,以确保在暗光环境下也能对城市雨洪进行监控。此外,因为监控环境的特殊要求,在针对暴雨天气的城市防雨、防洪监控项目中,必须要考虑安防监控摄像机的防水及防雷性能。

    智慧城市建设需要高清

    对于传统的监控来说,高清和智能之间存在着很大冲突。比起模拟监控,高清视频监控技术门槛要高得多。如自动聚焦、自动曝光、背光补偿、电子快门、色彩自动校正等都是不易攻克的技术难关。存储成本的增加、显示和带宽等问题,都束缚着高清监控的脚步。

    在未来的智能安防发展过程中,如何突破高清监控的技术瓶颈,以及如何更加综合、兼容地实现监控摄像机的智能化工作,是市场所要考虑的主要问题。不仅如此,行业标准和技术理念的统一也同样重要。智能高清在这些凝聚力的作用下,才能为智能安防的工作发挥出的作用。

    在现今的城市规划中,综合体的建设一直备受重视。正是因为城市综合体将城市中的商业、办公、居住、餐饮、娱乐、交通等生活功能至少组织了三项,并且在各部门间建立一种相互依存相互能动的关系,形成一种多功能、高效率的建筑群落。不管城市综合体源于何处,它都已经成为城市繁华的风向标之一。

    一个优秀的城市综合体必然是智慧的城市综合体。

    城市综合体的智慧包括很多方面,首先就是智慧的定位:定位将决定一个项目的功能、客户、价格、品牌形象。整体规划的科学性是城市综合体项目成败的决定性因素之一,不仅是与外部整体环境的协调,包括商业功能布局和空间结构设计,所以招商先行也同样重要;第三是管理的智慧,对于每个城市综合体来说,持续的繁华——无论是一天还是百年繁华,是成功与否的衡量标准。如何进行科学的管理,是综合体管理者必须思考的问题。每个城市综合体在运营前,都必须组建一个独立、专业的物业管理团队,并根据需求引进成熟的合作伙伴,为业主、消费者提供全面的服务,以保证客流量。

    如果城市综合体要大量依赖人工的操作、管理、监控,那会大大降低综合体的运营效率和价值。要全面实现城市综合体的功能,实现智慧的经营和管理,除了智慧理念外,还离不开智能化设施的支持,包括智能照明系统、智能控制、信息基础设施、智能建筑设备管理系统、智能安防系统等。其中安防问题是重中之重。无论是家庭、商场、社区还是道路等,想要实时掌握各方面信息,以及时应对突发状况,好的监控是关键所在。

    结语:

    城市是人口高度集中的地区,每天有大量的人员进出流动,另外城市也是地区经济、文化、行政的中心。因此,今后,在进行城市建设的同时,还应加强自然灾害应及系统的建设。随着高清安防监控在各地城市的大量应运,将助力各地“平安城市”、“智慧城市”,为人们的生活带来更多安全保障。与此同时,今后高清监控应用将会越来越广泛。尤其是在新一轮城市报警与监控系统建设和系统更新升级中,高清视频监控的应用将成为重点。

 

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻