来源:日经技术在线
时间:2013-07-11
2013年7月5日,于东京有明国际会展中心举行的“日本Nano Micro Business展”举行了一场研讨会,介绍了正在进行中的日本政府项目“社会课题对应传感器系统开发项目”的成果和推进计划。会议公开了只需像创可贴一样粘贴即可构建传感器网络的传感器模块的开发过程。
该项目旨在开发具备无线通信功能和独立电源功能的柔性传感器模块及相关技术。传感器模块可像创可贴一样粘贴在对象物上,感知周围环境并以无线方式发送数据,成本为1000日元左右。由于设置容易而且成本低,可大量用于工厂、办公室及店铺等场所。
在此次研讨会上,与日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)进行共同开发的技术研究联盟——日本NMEMS技术研究机构下属的绿色传感器网络研究所等发表了演讲。正在开发的创可贴式传感器模块采用将装有高集成MEMS传感器的柔性天线与柔性蓄电发电元件重叠的构造。尺寸为2cm×5cm,与创可贴相同,厚部分的厚度为1mm左右。目前正在开发关键技术,计划2014年3月完成样品。
还采用了可弯曲光发电薄膜和能够识别距离的无线技术
这种传感器由电流/磁场传感器、灰尘传感器、CO2浓度传感器、VOC(挥发性有机化合物)浓度传感器以及红外阵列传感器构成。CO2浓度传感器是利用可吸附CO2的离子液体测量的。自给电源由可在室内光线下发电的、采用有机材料的色素增感型光电转换元件与蓄电电容器构成,使用有机半导体纳米纤维制成的薄膜状可弯曲器件也正在开发。据介绍,发电能力为150μW的目标已经实现了80%左右。无线通信功能方面,开发出了适合无线传感器终端的方法,能以低功耗进行100m左右的通信并识别距离,使用的是频谱扩散技术。
东京电力及7-11 Japan也以用户身份参加了该项目。在此次研讨会上发表演讲的东京电力开展了在向客户推进节能化工作的过程中扩大用电比例的咨询业务。咨询业务已开始由促进节能设备更新的传统方法向利用传感器来提出应用改善方案的方法转型。7-11则从在便利店活用传感器的例子中,发现了使用有可能改善收益。因此,该公司将传感器的定位由“节能化”防守工具改成了“改善收益”的进攻战略。