来源:MacX
时间:2013-07-11
近日消息,苹果正在计划扩展IGZO显示屏的使用,此举是为了降低移动设备的能耗。根据业内人士透露,苹果已经决定在 MacBook上使用IGZO显示屏,目前苹果正在与LCD面板厂商夏普和LG谈判。IGZO是一种半导体材料,其电子活动性要比标准液晶显示屏上的非晶 质硅多40倍,允许产生制造分辨率更高,响应更快和能耗更低的显示器。
报告称除了在MacBook上使用IGZO显示屏,苹果还可能在iPad上使用这种新技术。苹果将选择依靠夏普进行供应。去年,消息称夏普已经开始大规模量产IGZO显示屏,而且会出现在未来的苹果产品中。报告预测配备IGZO显示屏的MacBook早会在2014年上半年出现,不过没有提到IGZO iPad何时发布。今年秋天我们可能会看到片更薄、更轻的第五代iPad。